This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WL1807上的 GPIO12 (Tx 有效)

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/821277/wl1807mod-gpio12-tx-active-on-the-wl1807

器件型号:WL1807MOD

您好、香榭丽舍

当我们在 GPIO12 (Tx 有效)上发送调制信号时、通常会根据 AP 模式下的发送信号开启/关闭(作为左侧波形)将其切换为高/低。

在右侧的图片中、在 PLT 模式下发送调制信号时、它发生故障、信号始终为"低电平"。

请告诉我们如何在 PLL 模式下正常工作 GPIO12 (Tx 高/低信号)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的查询已分配给合适的专家。 我们很快会回来。  

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GPIO 12用作 WiLink ZigBee 共存方案的一部分、因此在应用模式下、该引脚上可能会有一些活动。 然而、它是测试模式(PLT)模式、它不是激活的、因此您看到的是正常行为。 在 PLT 模式下、无法在该引脚上查看此活动。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、

    Riz