This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:cc2564modemnem em1和 em2连接器布局

Guru**** 2386190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/820055/linux-cc2564modnem-em1-and-em2-connector-layout

工具/软件:Linux

我有评估板 CC2564modnet。 我需要 EM1和 EM2布局。 电路板上的引脚1是什么? 针脚1是向上还是向下? 您能否给我发送此问题的原理图?

此致。

塞尔吉奥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    电路板的设计文件可在以下位置找到: http://www.ti.com/lit/zip/swra463 。其中包含原理图和布局以供参考。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    设计文件是否解决了您的问题? 请帮助澄清您的需求。 请注意 、您所指的 EM1和 ME2连接器在原理图中为 RF1和 RF2。  您拒绝回答的原因尚不清楚(未提供解释)。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    我没有听到您的反馈、因此我现在将关闭此主题。 如果 仍有问题、请随时重新打开。

    谢谢、

    Riz