This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3100MOD:从 AP 切换到 STA、反之亦然

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/819105/ccs-cc3100mod-role-switching-from-ap-to-sta-and-vice-versa

器件型号:CC3100MOD

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

1.我先将 cc3100MOD 配置为 AP 模式。

2.现在,设备是 TCP 服务器,我从 TCP 客户端连接。

3.根据 TCP 命令,我需要更改为 STA。

然后、在中、configureSimpleLinkToDefaultState()当我调用 sl_WlanSetMode (rolead_STA)时它将被存根。  

5.如何根据命令在不同模式之间从一个角色切换到另一个角色。

谢谢你

纳文 G S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Naveen G S、

    您是否在调用 configureSimpleLinkToDefaultState 之前关闭网络处理器(sl_Stop)?

    sl_Start 是否始终成功返回? sl_WlanSetMode 是否会返回错误?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢你的答复。  

    1.是的,我在调用 configureSimpleLinkToDefaultState()之前调用 sl_Stop()

    2.是 sl_Start ()始终成功返回。

    3. sl_WlanSetMode()根本不返回。 它不会从   verify_RET_OK (_SlSlDrvCmdOp ((_mdCmdCtrl_t *)&_SlWlanSetModeCmdCtrl,&Msg,NULL)中退出);

    4.附加图像以供参考。 我想、这与_sl_NonOSMainLoopTask 有关? 我使用的是 FRTOS、因此我调用的是睡眠、而不是给定的函数? 正确吗?

    谢谢你

    纳文 G S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在它正在工作。

    AP 至 STA 配置完成。

    但在角色更改后 TCP sl_Accept()不会返回。 它停留在这里、"  verify_RET_OK (_SlSlDrvCmdOp((_mdCCtrl_t *)&_SlAcceptCmdCtrl、&Msg、NULL);"

    原因可能是什么?

    谢谢你

    纳文 G S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Naveen G S、

    如果您使用的是阻塞套接字(默认设置)、sl_accept 将等待客户端连接。 如果您最近已成为工作站、您是否已完成与 AP 的连接?

    此致、

    Sarah