This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:需要 CC3235SF 5G 通道配置支持

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/821385/cc3235sf-cc3235sf-5g-channel-configuration-support-need

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的同事:

现在、我们的客户正在测试 CC3235SF、但他们希望使用5G 信道。 但现在配置不成功。

您能帮我们解决这个配置问题吗?

感谢您的帮助!

 对于2.4G、Opra_regulatory_class 为81、Opra_channel 可以为6。

现在、他们希望将 Opra_channel 设置为5G 信道、例如40、149或其他信道。

所以:

  1. 它是否适用于 CC3235SF?
  2. 如果 CC3235SF 支持5G 信道、则 Opra_regulatory_class 对应的值是什么? 如何将操作通道设置为像149这样的5G 通道?

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock Su:

    您可以使用 sl_WLAN_CFG_General_Param_ID WLAN_General_Param_opt_enable_5G 中的 sl_WlanSet()命令在 CC3235上启用5GHz 通道。

    有关所有通道选项、请参阅 NWP 编程人员指南。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    但客户希望在 P2P 模式下使用 GO。

    在 NWP 编程人员指南中、启用/禁用5GHz 通道处于 STA 模式。

    非常感谢!

    此致、

    罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock Su:

    我们在所有模式下都支持5GHz、但 AP 或 P2P GO 模式下的 DFS 信道除外(有关支持的信道、请参阅 NWP 处理器指南)。

    启用5GHz 的参数是一个常规参数。 您还可以通过 UniFlash ImageCreator 中的无线电设置启用此功能。

    此致、

    Sarah