This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:将校准数据存储在闪存中

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/822021/cc3220sf-storing-calibration-data-in-flash

器件型号:CC3220SF

您好,

我想将校准数据存储在 EEPROM 中、但在定制板(CC3220SF)中、我没有 EEPROM。 是否可以将数据存储在片上闪存中?

(I.e)基本上我想了解我是否可以使用片上闪存作为 EEPROM 的替代产品。

此致、

黑色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黑色、

    将自己的数据存储到 XIP 闪存中不是命令使用案例、因为在某些情况下、XIP 闪存会被 ROM 引导程序擦除。 您还可以将器件特定的数据存储到 sFlash (外部 SPI 闪存)中、遗憾的是、这种解决方案并不适用于所有情况。 如果在客户端使用通过 UART 的嵌入式编程、您将丢失此数据。 只有一个很好的解决方案。 使用外部设备(存储器)存储此数据。

    1月