This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:安装了哪个固件/服务包(Uniflash)

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, UNIFLASH, CC3200, CC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/818744/cc3100mod-which-firmware-service-pack-is-installed-uniflash

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC3200CC3100

你(们)好

如何知道 cc3100mod 上安装了哪个固件?

请参阅以下过程、如果我刷写服务包 servicepack_1.0.1.11-2.10.0.0、则会显示:
NWP 补丁版本:2.10.0.0
Mac 补丁版本:1.5.0.2
PHY 补丁版本:1.0.3.37
引导加载程序版本:2.0.4.0

如果我刷写最新的 Service Pack servicepack_1.0.1.131-2.11.0.1、则会显示:
NWP 补丁版本:2.11.0.1
Mac 补丁版本:1.5.0.2
PHY 补丁版本:1.0.3.37
引导加载程序版本:2.0.4.0

因此、所有更改的都是 NWP 版本。 通过使用"Get version"、uniflash 只报告引导加载程序的版本。

问题:
那么、我如何知道我的器件是否已经刷写了 NWP 版本2.11.0.1?
什么是 NWP、MAC、PHY、引导加载程序版本?  

#适用于 CC3100MOD 的 CCS Uniflash

## servicepack_1.0.1.11-2.10.0.0.bin

[04:34:28]信息:连接成功
[04:34:28]信息:获取存储列表
[04:34:28]信息:>执行操作:ServicePackProgramming
[04:34:28]信息:服务包文件的路径:C:/TI/CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.11-2.10.0.0/servicepack_1.0.1.11-2.10.0.0.bin
[04:34:28]信息:正在读取版本信息
[04:34:28]信息:检测到 CC3100R 器件。
[04:34:28]信息:NWP/MAC/PHY 来自 Service Pack 的版本:
[04:34:28]信息:NWP 补丁版本:2.10.0.0
[04:34:28]信息:Mac 补丁版本:1.5.0.2
[04:34:28]信息:PHY 补丁版本:1.0.3.37
[04:34:28]信息:正在读取版本信息
[04:34:28]信息:器件 CC3100 ES1.33
[04:34:28]信息:正在读取版本信息
[04:34:30]信息:下载大小为33700的文件"/sys/servicepack.ucf

##检查版本

[04:35:55]信息:连接成功
[04:35:55]信息:获取存储列表
[04:35:55]信息:>执行操作:getversion
[04:35:55]信息:正在读取版本信息
[04:35:55]信息:>引导加载程序版本:2.0.4.0
[04:35:55]信息:>执行操作:断开连接
[04:35:56]返回操作 getversion。

##serviceack_1.0.1.131-2.11.0.1

[04:36:31]信息:连接成功
[04:36:31]信息:获取存储列表
[04:36:31]信息:>执行操作:ServicePackProgramming
[04:36:31]信息:服务包文件的路径:C:/TI/CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.13-2.11.0.1/servicepack_1.0.1.13-2.11.0.1.bin
[04:36:31]信息:正在阅读版本信息
[04:36:31]信息:检测到 CC3100R 器件。
[04:36:31]信息:NWP/MAC/PHY Service Pack 版本:
[04:36:31]信息:NWP 补丁版本:2.11.0.1
[04:36:31]信息:Mac 补丁版本:1.5.0.2
[04:36:31]信息:PHY 补丁版本:1.0.3.37
[04:36:31]信息:正在阅读版本信息
[04:36:31]信息:器件 CC3100 ES1.33
[04:36:31]信息:正在阅读版本信息
[04:36:33]信息:下载大小为34348的文件"/sys/servicepack.ucf

##检查版本

[04:36:57]信息:连接成功
[04:36:57]信息:获取存储列表
[04:36:57]信息:>执行操作:getversion
[04:36:57]信息:正在阅读版本信息
[04:36:57]信息:>引导加载程序版本:2.0.4.0
[04:36:57]信息:>执行操作:断开连接
[04:36:57]返回操作 getversion。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您应该关注的是 Service Pack 的版本、它们可以通过 API 获得:

    http://www.ti.com/lit/ug/swru368b/swru368b.pdf 第18.1节

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我通过 API 读取了一个芯片、该芯片尚未烧录任何服务包、但至今未被触及。

    输出如下:

    芯片67108864
    MAC 31.1.2.0.2
    PHY 1.0.3.23
    NWP 2.2.0.1
    ROM 13107
    主机1.0.1.11

    您能否对所有这些输出进行评论、以便我知道这些芯片是否需要使用服务包进行升级、以及我的主机 simplelink 库是否也是最新版本?

    -芯片是什么?  ????
    -MAC 是什么?  ????
    什么是 PHY? 此外、这里的内容远远落后于我们。
    -什么是 NWP? 这里看起来我没有服务包
    -ROM 是什么? ????
    -主机是什么? 我假设这是 SDK 版本、这是最新版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x400000是指示 CC3100的芯片 ID

    MAC、PHY、NWP 版本可通过服务包进行更新

    ROM 版本是固定的。

    主机版本是为主机驱动程序报告的版本

    亚伦