This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:CC3235MODS - DID 模块支持1MP 图像传感器-实时视频

Guru**** 2767925 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODS, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/820530/cc3235mods-cc3235mods---did-module-supports-1mp-image-sensor---for-live-video

器件型号:CC3235MODS
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

你(们)好

我们需要具有具有以下功能的 Wifi SOC

10位并行图像传感器输入

它支持1 MP 分辨率的图像传感器、需要通过无线传输实时视频数据流

在 CC3235MODS 的数据表中、pCLK 被称为最大2MHz。 但对于1百万像素分辨率图像传感器、我们需要30MHz 时钟频率。

我想知道 CC3235MODS 模块是否支持100万像素图像传感器分辨率来捕获实时视频、还想知道它是否可以通过无线方式传输实时视频信号。

谢谢、此致、

R.Sivasuryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sivasuryan、

    遗憾的是、我们的器件似乎无法与您的摄像头接口连接。 您需要前端上的 DSP 或编解码器、该 DSP 或编解码器可以连接到此器件并通过 SPI 或 UART 与我们的器件进行通信。 以下是我们器件 http://www.ti.com/tool/TIDC-CC3200-VIDEO 上的视频流示例

    最棒的

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince

    感谢您的信息。 是的、我们拥有用于将原始数据转换为已处理的标准 DVP 并行输出的图像传感器处理器。 我们有来自处理器的10位并行 DVP 输出、现在视频数据需要通过 Wifi 模块传输。

    数据表中的最大像素时钟被称为2MHz。 但我们需要大约54MHz 的 PCLK 频率。 是否有任何模块支持54MHz 像素时钟频率?

    此 CC3200模块是否可以在无线电中传输实时视频数据?

    提前感谢

    R.Sivasuryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siva、

    任何 Wi-Fi 模块都无法与您的并行摄像头接口连接。 您可以通过 Sitara http://www.ti.com/tool/TIDEP0018查看此参考设计

    最棒的

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vince

    您迫切想问、在 CC3220的数据表中、支持并行摄像头接口、并提到了最大2MHz 的 PCLK。

    您建议使用 Sitara 处理器来提高 PCLK 频率? 或任何其他原因?

    谢谢、此致、

    R.Sivasuryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我推荐它、因为它似乎符合您的描述。 如果您对 Sitara 处理器或该参考设计有更多具体问题、请在该论坛上打开另一个主题。

    最棒的

    Vince