This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:WL1831MOD 最大 Tj

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/820884/wl1831mod-wl1831mod-max-tj

器件型号:WL1831MOD

大家好、

WL1831MOD 的 Tj 最大值是多少?

 数据表中有以下说明:"(3)在 WL18xx 系统中,存在一种控制机制来确保 Tj < 125°C 当 Tj 接近此阈值时、控制机制管理发送器模式。"

但是、在高达125°C 的温度下运行 WL1831MOD 是否安全? 此数字与 70°C 的额定最高环境温度形成鲜明对比

非常感谢。 Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    否、您应遵循 表中规定的70°C 温度。 您所提到的注意事项是讨论模块内部的实际器件。 它基本上让您知道有一种机制来监控内部结温、当它接近 125°C 时、该器件将降低负载(降低输出功率或降低数据速率)以冷却。  

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您的回答...   我们感到困惑的是:-) 因为 我们发现很难单独基于 TAmbient 进行热设计。 在最坏的情况下、我不认为我们能够在70°C 以下运行、但耗散的功率似乎远低于建议运行条件中的最大2.8+0.2=3W。 因此,如果我们只有0.5W 或1W,那么我们是否不能在70°C 以上的温度下工作?

    在同一条线路中:如果我们需要传导冷却组件,该怎么办? 我们有 Rth JC、但我们需要 Tj 的目标...

    另外:数据表还提供了 Rth 结到电路板、外壳或空气的情况:要使用,我们需要 Tj...

    谢谢你

    Thomas