大家好、
WL1831MOD 的 Tj 最大值是多少?
数据表中有以下说明:"(3)在 WL18xx 系统中,存在一种控制机制来确保 Tj < 125°C 当 Tj 接近此阈值时、控制机制管理发送器模式。"
但是、在高达125°C 的温度下运行 WL1831MOD 是否安全? 此数字与 70°C 的额定最高环境温度形成鲜明对比
非常感谢。 Thomas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Alexis、
感谢您的回答... 我们感到困惑的是:-) 因为 我们发现很难单独基于 TAmbient 进行热设计。 在最坏的情况下、我不认为我们能够在70°C 以下运行、但耗散的功率似乎远低于建议运行条件中的最大2.8+0.2=3W。 因此,如果我们只有0.5W 或1W,那么我们是否不能在70°C 以上的温度下工作?
在同一条线路中:如果我们需要传导冷却组件,该怎么办? 我们有 Rth JC、但我们需要 Tj 的目标...
另外:数据表还提供了 Rth 结到电路板、外壳或空气的情况:要使用,我们需要 Tj...
谢谢你
Thomas