This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/BOOSTXL-OV788ADAPT:将 OV788与 MSP432E401连接以进行视频捕获和流式传输

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/820777/rtos-boostxl-ov788adapt-interfacing-ov788-with-msp432e401-for-video-capturing-and-streaming

器件型号:BOOSTXL-OV788ADAPT
主题中讨论的其他器件:MSP432E401Y

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在寻找将360度摄像机与 MSP432连接的设计选项。

OV788视频摄像机接口库是否可用于 MSP432控制器?

TIRTOS 的 VP8或 VP9库如何?

我基本上在寻找与 MSP432E401Y 控制器集成的安防摄像头解决方案。
对于 GSM 连接、我使用的是 Ublox GSM 模块。

感谢任何指示/建议。

谢谢

/马力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hetal、

    遗憾的是、我们没有任何适用于采用 MSP432 MCU 的360度摄像机的现成解决方案。

    您必须将库移植到 SimpleLink SDK。 例如、以下参考设计中的软件可移植到 SimpleLink SDK。 请注意、此摄像头不是360度摄像头。

    http://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129CAMERA

    谢谢、

    SAI