This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:局域网唤醒

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/820537/cc3220moda-wake-on-lan

器件型号:CC3220MODA

您好!

我们在应用中使用 CC3220MODASF12MONR 模块。

由于它是电池供电的器件、我们更关注功耗并尝试对其进行优化。

根据数据表,启用 WIFI 时模块的电流消耗为286mA。

您可以建议我们采用哪些技术来降低功耗? (如按需唤醒 WiFi)

我们计划按需或定期(每一分钟)将数据传输到移动应用程序。 如何通过 Wi-Fi 通过移动应用程序唤醒设备?

请尽早感谢您的帮助。

此致、

Rajesh Kaliyaperumal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Rajesh Kaliyaperumal、

    有许多技术可用于大幅降低器件的功耗。 功耗测量应用手册提供了有关各种用例和预期实际功耗的良好信息:

    http://www.ti.com/lit/swra502

    基本上、主要方法是在 MCU 和网络处理器(NWP)上设置电源选项、以指示二者尽可能频繁地睡眠。 即使您的设备需要等待移动应用程序命令、设备几乎可以始终处于睡眠状态。 只需在套接字上执行阻止 recv()调用即可完成此操作。 这将使 MCU 处于睡眠状态、直到来自应用程序的数据出现(因为该应用程序在该套接字上被阻止)。 NWP 几乎始终处于睡眠状态、因为它只需每几百毫秒唤醒一次即可从 Wi-Fi 接入点(AP)检查信标数据、并确保没有数据等待处理。  

    查看 SDK 中的 power_measurement 示例、您可以看到如何使用 CC3220的不同电源选项来实现低功耗。 我建议您查看应用代码并参考功耗测量应用手册、以了解每个应用代码如何匹配。

    如果您需要进一步澄清或有进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    Michael