This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WiFi 建议

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/820426/wifi-suggestion

主题中讨论的其他器件:CC3235MODS

你(们)好

 建议使用符合以下规格的无线模块

它应具有10位并行 DVP (来自100万像素分辨率 CMOS 图像传感器)输入

2.它应无线发送来自图像传感器的实时视频流

3.它应具有 TCP/IP 堆栈

4、我已经检查了 CC3235MODS 模块、但在该模块中、最大像素时钟频率为2MHz。 但图像传感器的分辨率高达100万像素。 因此、2MHz 像素时钟不足以从图像传感器进行实时视频流式传输。 因此、对于160K 分辨率、所需的最小像素时钟为5MHz、对于100万像素分辨率、所需的最小像素时钟为30MHz。

谢谢、此致、

R.Sivasuryan