This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:LaunchPad 上的这些组件有什么作用?

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/820251/launchcc3235mod-what-do-these-components-on-the-launchpad-do

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
主题中讨论的其他器件:OPA4342

您好!

我一直在 阅读 http://www.ti.com/lit/ug/swru548/swru548.pdf 上的 CC32235MODSFD laundhpad 用户指南、但我无法找到下面突出显示组件的说明。 是否有人可以解释这些组件在 launchpad 上的作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 CC3235MOD LaunchPad 的设计文件(原理图)

    • U9 -使用运算放大器 OPA4342的 ADC 缓冲器
    • J3 - P01_GPIO_10、P02_GPIO_11、P57_GPIO_02、P55_GPIO_01的连接器
    • U8 -串行闪存 MX25R6435FM2IL0的未组装布局
    • Q3 -适用于 SOP1和 SOP0的双 MOSFET BSS84DW 和 Q4 MOSFET DN358P (用于硬件出厂复位的 SOP 组合)

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢 Hnz。 您能解释一下其目的吗? 二极管和电阻是用于 BoosterPack 还是用于 CC3235本身?

    此外、如果所有这些电阻器的值根据原理图为0、那么它们的点是什么? 为什么不只进行直接跟踪?

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我对您的问题有点困惑、但无论如何...

    所有0 orh 电阻器的原因非常简单。 它允许您通过不焊接电阻器来断开迹线。 因此、您无需为断开连接划伤 PCB 迹线。 在四层电路板上甚至可能无法实现的功能。 例如、通过断开电阻器 R82并组装电阻器 R80、您可以将 P62_GPIO_07从 P1移至 P2连接器。

    路径 LP_RESET_OUT 是来自 LuanchPad 的复位信号的输出引脚。 肖特基二极管 D6在此不允许连接到 LP_RESET_OUT 的外部器件更改 CC_nRESET 的状态。 当使用外部器件将 LP_RESET_OUT 保持在低电平时、它不会影响 CC_nRESET 线路的状态。

    1月