This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:闪存 SPI 端口是否可用于其他外部 SPI 器件?

Guru**** 2550310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/819540/cc3235s-can-flash-spi-port-be-used-for-other-external-spi-devices

器件型号:CC3235S

大家好、

代表客户询问:

CC3235有1个专用于闪存的 SPI 主器件和1个 SPI 作为正常 GPIO 引脚多路复用器的一部分提供。 如果我想将 GPIO SPI 用于其他用途、能否将闪存主器件 SPI 加倍以连接外部器件/处理器?

谢谢、

Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、

    不支持此用例。 从技术上讲、只有当网络子系统/协处理器(NWP)被禁用时、才能实现这一目标。 还需要通过 GPIO 引脚手动控制 CS。 但将 CC32xx 器件与停用的 WiFi 子系统结合使用毫无意义。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的快速回复。 这也是我的理解。 我只是在寻找确认、现在就准备好了。

    谢谢、

    /Wolfgang