This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:如何更改 OOB AP 模式 SSID?

Guru**** 2588965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/818926/cc3220sf-how-to-change-oob-ap-mode-ssid

器件型号:CC3220SF

你(们)好  

默认情况下、器件的 SSID 为"mysimplelink- "。  客户想要在开箱即用演示中使用其他 SSID、 可以在哪里更改此内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    要更改 SSID、您必须在代码中添加命令。 详细信息、请 参阅此处的4.4.2.2节

    如果您只是想演示 AP 模式、也许可以更轻松地运行 network_terminal 示例。 它有一个 CLI、可以使用 AP 设置命令。

    Jesu