This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:Radiotool CC3XXXRADIOTEST 1.0.3.10在 CLI 命令中没有停止传输

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/818218/cc3235sf-radiotool-cc3xxxradiotest-1-0-3-10-does-not-have-stop-transmission-in-cli-command

器件型号:CC3235SF

您好*、

我想知道是否有 CLI 命令来停止 thje 设备的连续传输。 我只能看到具有超时的 TX 命令。

我们的目标是执行自动测试、因此我们将器件保持为 TX 模式以实现更长的饱和时间、但一旦完成测量、我们就希望停止转换并转到下一个测试配置。

目前、我们只能使用 RadiotoolGUI.exe 本身停止 TX、但我们需要使用 RadiiotoolCLI.exe 或 CLI 命令。

您能为其提供支持吗??

是否有任何交替。

非常感谢

库特布丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kutbuddin、

    没有用于停止或取消任何正在进行的无线电工具 CLI 命令的 CLI 命令。 对于使用 CLI 进行的自动测试设置、需要对测量进行计时、并设置 TX 命令超时、以便在测量结束几秒钟后停止 TX。 这需要一些脚本修整和实验来获得正确的时序、但这是可能的。  

    当然、我知道拥有一个专用的 CLI 命令来停止任何当前无线电工具操作、这与 GUI 支持它的方式非常相似。 但是、我认为目前没有计划这样做。 您很可能需要使用自动化测试工具完成固定的计时设置。

    如果您需要更多有关使用无线电工具 CLI 的说明、或者您对此主题有其他疑问、请告诉我。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的回复。

    我知道目前我所面临的问题没有解决办法、只是您提到了使用超时命令来调整适当的计时。

    没问题、如果您提到停止 GUI 时有更好的解决方案、请在可用时告知我们、这将被重新引用。

    BR

    库特布丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kutbuddin、

    只需一条评论。 无线电工具的一部分是无线电工具应用的源代码。 虽然代码有点"脏"、但很容易理解。 没有任何因素会阻止您在自己的应用中实施无线电测试。 我用这种方法、在我自己的代码中实现非常简单。 您在无线电工具.c/h 中找到的所有重要代码

    1月