This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220R:64位的 smartconfig lib 文件

Guru**** 2811065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/818053/cc3220r-smartconfig-lib-files-for-64-bit

器件型号:CC3220R

您好!  

客户要求 smartconfig 的64位 lib 文件、请帮助指导客户在哪里可以获得64位版本 的 libzbarjni.so libiconv.so libSmartConfigSDK.so libyuv.so。

  在 WIFI-STARTER-PRO-Android-SOURCE v2.2.257中有 libzbarjni.so 和 libiconv.so、但它看起来不是64位版本。

找不到 libSmartConfigSDK.so 和 libyuv.so。