This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:使用 SOP2引脚作为输出

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/817429/cc3220moda-using-sop2-pin-as-output

器件型号:CC3220MODA

您好,

 我们在应用中使用 CC3220MODSF 模块。 我已在 数据表中阅读以下内容

加电后,是否应将 SOP2引脚连接为输出以驱动 LED? 这些引脚是否需要外部下拉?

请尽早感谢您的帮助!!

此致、

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rajesh、

    是的、您需要在上电后将 SOP2引脚配置为输出、并且模块内部 SOP 线路上已包含下拉电阻器。  

    谢谢、

    Alexis