This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:BOOSTXL-CC3135

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC31XXEMUBOOST, BOOSTXL-CC3135, MSP432E401Y, UNIFLASH, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/817767/boostxl-cc3135-boostxl-cc3135

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件:CC31XXEMUBOOSTMSP432E401YUNIFLASHCC3135

 什么是 CC31XXEMUBOOST?

我能否仅使用 BOOSTXL-CC3135和  SimpleLinkTm以太网 MSP432E401Y MCU LaunchPad 开发项目而不使用 CC31XXEMUBOOST 吗?

还是必须让 CC31XXEMUBOOST 也开发一个项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    购买 CC31XXEMUBOOST 并非强制性要求、但在某些情况下可能会有所帮助。 此硬件允许将 BOOSTXL-CC3135直接连接到您的计算机(通过 USB)、并允许执行以下操作:

    • 连接 Uniflash 软件、该软件允许将内容上载到串行闪存中(您的用户文件、Web 服务器文件、ServicePack 等)
    • 从计算机控制 CC3135并为其创建代码
    • 通过无线电工具控制 CC3135、以进行射频和认证测试

    对于 MSP432E401Y 的连接、CC31XXEMUBOOST 不是必需的。 如果您有购买 CC31XXEMUBOOST 的预算、我建议您购买一个、但如果您没有购买、您可能可以处理这一问题。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Jan 所指出的、CC31XXEMUBOOST 是一款补充 CC3135的开发工具。 开发或生产不是严格要求的、但可以使其更加方便。 CC31XXEMUBOOST 的主要特性是它具有两个板载 FTDI USB 转 UART 芯片。 CC31XXEMUBOOST 将这些芯片路由到 launchpad 领导、因此您可以轻松地对 CC3135进行编程并收集调试数据。  

    由于 CC3135 BoosterPack 没有可提供 USB 转 UART 功能的板载芯片、因此您通常希望获得 CC31XXEMUBOOST、因为它允许您将 CC3135连接到 PC 并执行 Jan 提到的功能。 但是、如果您已经拥有 MSP432E401Y Launchpad、则可以使用 XDS110 USB 调试器执行大部分相同的功能。  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/p/692364/2552467#2552467

    在上面的链接文章中、我将介绍如何通过 XDS110连接 CC3135。 如果您使用 XDS110而不是 CC31XXEMUBOOST、则唯一缺少的功能是无线电工具连接。 这是因为无线电工具需要 RTS 和 CTS 信号、而 XDS110不会暴露这些信号。

    请告诉我您是否需要进一步澄清或对该主题有进一步的问题。

    此致、

    Michael