This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:软件复位

Guru**** 2582415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/817462/cc3220sf-software-reset

器件型号:CC3220SF

大家好、我想在不使用 nRESET 引脚的情况下复位器件、我使用看门狗计时器找到的一种方法是、是否有任何方法可以通过软件复位器件?

注意事项

Chiranth H D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于完整的 SoC 复位、请使用休眠 API、例如:

    MAP_PRCMHibernateIntervalSet (330);
    MAP_PRCMHibernateWakeupSourceEnable (PRCM_HIB_SLOW_CLK_CTR);
    MAP_PRCMHibernateEnter (); 

    在调用休眠 API 之前、当启用 NWP 时、重新命令调用 sl_Stop (100)。

    1月