This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:无线电工具1.0.3.7版连接失败

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC31XXEMUBOOST, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/816927/cc3120-radiotool-version-1-0-3-7-connection-fail

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件:CC31XXEMUBOOST

各位专家、您好。

我们的客户声称、Radiotool 有时无法通过 COM 端口(UART)连接到器件。 他们的环境如下。
1) Windows 7或 Windows 10 PC
2) 2)无线电工具版本1.0.3.7
3) 3)客户生产测试板

我尝试重现此问题、结果如下。
电路板:CC3120 BOOST+ CC31XXEMUBOOST
2.测试:100次连接和断开重复
3.结果
1) Windows7 64位 PC +无线电工具1.0.3.7 NG (客户 NG)故障率约为1/10。
2) Windows10 64位 PC +无线电工具1.0.3.7 100次正常(客户说这是 NG)
3) 3) Windows10 64位 PC + RadioTool 1.0.3.5 100次正常
4) Windows10 64位 PC + RadioTool 1.0.3.10 100次正常

如您所见、我可以在#1环境中重现此问题
我要求我们的客户尝试将最新版本设置为#4。

您能否确认 Radiootool 1.0.3.7上存在此问题并 在 RadioTool 1.0.3.10上解决此问题?

此致、
A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在发行说明中看不到类似问题的任何特定错误修复。

    您是否在 Win7上测试了最新的无线电工具? 此问题可能与 Win7有关。

    我想在 Win10上使用最新版本是最安全的方法。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    我在 Win7 (64位 ) PC 上实施了 Radiotool 1.0.3.10,然后经过100次测试,但问题不会再次出现。

    更进一步,在此测试之后,我用1.0.3.7重复测试, 这次不会再次出现连接错误问题。

    Radiotool 1.0.3.10 软件安装似乎 改变了这种情况...


    此致、A. Fujinaka