This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:处理 WPA2企业的4096个密钥

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/816678/cc3220sf-handling-of-4096-key-for-wpa2-enterprise

器件型号:CC3220SF
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

您好!

我们的一些客户正在为其 WPA2企业证书切换到4096的密钥。  

我在下面的链接中了解到、cc3200不支持该功能、但计划用于 cc3220和 cc3235。 您能否提供预计的实施日期?

http://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/748768?CC3200-SSL-and-enterprise-certificate

谢谢、

C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    该修复程序应包含在下一个 SDK 中(将在9月底之前发布)。  

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    好的、感谢您提供的信息!

    此致、

    C é dric