This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:如何在不使用 UniFlash 的情况下为 CC3220xx 创建映像?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/816303/launchcc3220modasf-how-do-i-create-the-image-without-uniflash-for-cc3220xx

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

  • 是否可以通过某种方式为 CC3220MODASF12MONR 准备映像
  • 我们正在尝试根据 WiFi SOC CC3220MODASF12MONR 准备器件的制造过程。 我们的制造计算机基于 Linux 下的 Rastberry Pi (ARM 架构)。 据我所知、在 ARM 架构上运行 Linux 下的 UniFlash 是不可能的、对吗? 那么、问题是如何为文件系统准备生产映像、以便在制造过程中上传?
  • 在我看来、我的任务有两个选项:
    • 了解如何在 ARM 架构下重建 UniFlash。 您能否提供此项目的来源?
    • 在制造计算机上准备 FS 映像。 在本例中、我需要对如何执行该操作进行一些说明。 能否向我提供有关如何在没有 Uniflash 的情况下准备映像的说明?