This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CCS/CC3220SF-LAUNCHXL

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/816247/cc3220sf-launchxl-ccs-cc3220sf-launchxl

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFENERGIA

我对环境不熟悉。 我刚刚开始使用 CC3220SF Launchpad。 我正在尝试切换多个 BLIK LED 以用于 GPIO 引脚。在 Energia1.87E21版本中。 我选择了板 CC3220SF LaunchXL (80MHz)、还选择了端口110。 我尝试运行的代码如下所示、

undef LED
#define LED blue_LED

void setupBlueLed(){
引脚模式(LED、输出);

//循环例程作为一项任务不停地运行。
void loopBlueLed(){
digitalWrite (LED、HIGH);//打开 LED (HIGH 是电压电平)
延迟(100);//等待100ms
digitalWrite (LED、low);//通过将电压设置为低电平来关闭 LED
延迟(100);//等待100ms

undef LED
#define LED GREW_LED

void setupGreenLed(){
//将数字引脚初始化为输出。
引脚模式(LED、输出);

//循环例程作为一项任务不停地运行。
void loopGreenLed(){
digitalWrite (LED、HIGH);//打开 LED (HIGH 是电压电平)
延迟(500);//等待半秒
digitalWrite (LED、low);//通过将电压设置为低电平来关闭 LED
延迟(500);//等待半秒

undef LED
#define LED RED_LED

void setupRedLed(){
//将数字引脚初始化为输出。
引脚模式(LED、输出);

//循环例程作为一项任务不停地运行。
void loopRedLed(){
digitalWrite (LED、HIGH);//打开 LED (HIGH 是电压电平)
延迟(1000);//等待一秒钟
digitalWrite (LED、low);//通过将电压设置为低电平来关闭 LED
延迟(1000);//等待一秒钟

并显示了 while 编译以下错误


在 C:\Users\Malathi\Documents\Energia\libraries\Energia_drivers 中找到无效库:在 C:\Users\Malathi\Documents\Energia\libraries\Energia_drivers 中找不到头文件(.h)
在 C:\Users\Malathi\Documents\Energia\libraries\examples 中找到无效库:在 C:\Users\Malathi\Documents\Energia\libraries\examples 中找不到头文件(.h)
在 C:\Users\Malathi\Documents\Energia\libraries\scripts 中找到无效库:在 C:\Users\Malathi\Documents\Energia\libraries\scripts 中找不到头文件(.h)
在 C:\Users\Malathi\Documents\Energia\libraries\tests 中找到无效库:在 C:\Users\Malathi\Documents\Energia\libraries\tests 中找不到头文件(.h)
sketch 使用24344字节(9%)的程序存储空间。 最大为262144字节。

  

我附加了显示的图像、

谢谢、