This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:WLAN 无法 ping google.com

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, TCA8418, TCA6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/816177/linux-am3352-wlan-cannot-ping-google-com

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:TPS65217TCA8418TCA6416

工具/软件:Linux

root@BeagleBone:~# dmesg
[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuset
[0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000] Linux 版本4.1.18-g6b41ca0b94 (Siva@BSP)(gcc 版本4.9.2 (GCC))#2 SMP Mon Jul 1 15:14:19 IST 2019年7月
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[0.000000]机器模型:TI AM335x BeagleBone Black
[0.000000] CMA:在0x9f000000处保留16个 MIB
[0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000]在节点0上的总页:131072
[0.000000] free_area_init_node:节点0、pgdat c08a5040、node_mem_map deb71000
[0.000000]正常区域:用于 memmap 的1152页
[0.000000]正常区域:保留0页
[0.000000]正常区域:131072页,LIFO 批处理:31
[0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000] AM335X ES2.1 (NEON)
[0.000000] PERCPU:嵌入式13页/CPU @deb3b000 s22848 r8192 d22208 u53248
[0.000000] pcpu-alloc:s22848 r8192 d22208 u53248 alloc=13*4096
[0.000000] pcpu-alloc:[0] 0
[0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:129920
[0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 rw rootfstype=ext4 rootwait fixrtc fixrtc fixrtc 相干池=10M
[0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
[0.000000]内存:485544K/524288K 可用(5808K 内核代码、392K rwdata、2304K rodata、332K init、8181K BSS、 22360K 保留、16384K CMA-RESE)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
vmalloc:0xe0800000 - 0x000000 (488MB)
低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
.text:0xc0008000 - 0xc07f443c (8114KB)
init:0xc07f5000 - 0xc0848000 (332KB)
.data:0xc0848000-0xc08aa358 (393 KB)
.bss:0xc08ad000 - 0xc10aa5b4 (8182 KB)
[0.000000]正在运行 RCU 自检
[0.000000]分层 RCU 实现。
[0.000000]启用 RCU 锁定检查。
[0.000000]打印的每个 CPU 的附加信息有停转。
[0.000000] RCU 将 CPU 从 NR_CPU=2限制为 nr_CPU_IDs=1。
[0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEVEE=16的几何结构,nr_CPU_IDs=1
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
[0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
[0.000022] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
[0.000060]时钟源定时器1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
[0.000135] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
[0.001507]控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.001596] Lock Dependency validator:Copyright (c) 2006 Red Hat, Inc., Ingo Molnar
[0.001612]... MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES:8.
[0.001626]... MAX_LOCK_DEPTH:48
[0.001640]... MAX_LOCKDEP_KEY:8191
[0.001653]... CLASSHASH_SIZE:4096
[0.001666]... MAX_LOCKDEP_ENGINES: 32768
[0.001679]... MAX_LOCKDEP_链:65536
[0.001692]... CHAINHASH_SIZE:32768
[0.001705]由锁定相关性信息使用的内存:5167 KB
[0.001719]每个任务结构内存占用量:1152字节
[0.001758]校准延迟环路... 545.58 BogoMips (lpj=2727936)
[0.097478] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.078087]安全框架已初始化
[0.098363]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.098392] mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.10334]初始化 cgroup Subsys blkio
[0.103442]正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.103591]正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.1037377]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.103948]正在初始化 cgroup Subsys perf_event
[0.104051] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
[0.106338] CPU0:Thread -1、CPU 0、socket -1、mpidr 0
[0.106513]为0x80008280 - 0x800082f0设置静态标识映射
[0.113340]带来1个 CPU
[0.113378] SMP:总共激活1个处理器(545.58 BogoMips)。
[0.113396] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.119175] devtmpfs:已初始化
[0.183877] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
[0.292915] OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
[0.351908]时钟源 Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.355614] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.364824] NET:注册协议系列16.
[0.393496] DMA:预分配的10240 KiB 池、用于原子相干分配
[0.397069]空闲:使用调速器梯
[0.397117]空闲:使用调速器菜单
[0.415881] gpiochip_add:器件上的寄存 GPIO 0至31:GPIO
[0.418097] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.420385] gpiochip_add:在器件上注册了 GPIO 32至63:GPIO
[0.424351] gpiochip_add:在器件上注册了64至95的 GPIO:GPIO
[0.428227] gpiochip_add:在器件上注册了 GPIO 96至127:GPIO
[0.464861]无 ATAG?
[0.464910]硬件断点:不支持调试架构0x4。
[0.537270] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.539219] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/fixedregulator@0[0]的'GPIO'属性
[0.545444] SCSI 子系统已初始化
[0.546677]已加载 libata 版本3.00。
[0.548134] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[0.548416] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[0.548669] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[0.550553] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.550734] omap_i2c 4802a000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c1_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.550878] omap_i2c 4819c000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c2_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.551326]介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.551564] Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.551749] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.551767] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.551857]已注册 PTP 时钟支持
[0.555334] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.556634]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.562823]切换到时钟源 Timer1
[0.780470] NET:注册协议系列2.
[0.783897] TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[0.784205] TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:5、147456字节)
[0.786385] TCP:已配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
[0.786747] UDP 哈希表条目:256 (顺序:2、20480字节)
[0.787061] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:2、20480字节)
[0.788484] NET:注册协议系列1.
[0.790996] CPU PMU:无法解析/pmu/interrupt-affinity [0]
[0.791145]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
[0.799455] futex 散列表条目:256 (顺序:2、16384字节)
[0.799830]审核:初始化 netlink 子系统(已禁用)
[0.800401]审核:type=2000审核(0.790:1):已初始化
[0.808234] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[0.808684] VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
[0.822474]已注册 IO 调度程序 NOP
[0.822703]已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.822797]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.826948] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
[0.834657] PWM 背光灯:GPIO 查找以启用消费类产品
[0.834693] PWM 背光:使用器件树进行 GPIO 查找
[0.834724] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/backlight[0]的'ENABLE-GPIO'属性
[0.8347477] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/backlight[0]的'ENABLE-GPIO'属性
[0.834767] PWM 背光灯:使用查找表进行 GPIO 查找
[0.834988] PWM 背光灯:查找 GPIO 使能失败
[0.835037]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
[0.840096] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:无法获取 rproc 句柄
[0.844387] Serial:8250/16550 driver,4个端口,启用 IRQ 共享
[0.854662] OMAP-UART 44e09000.serial: uart0无 wakeirq
[0.854707] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/serial@44e09000[0]的'RTS-GPIO'属性
[0.855610] 44e09000.serial:在 MMIO 0x44E09000 (IRQ = 158、BASE_波特 率= 3000000)上的 ttyO0是 OMAP UART0
[1.592749]控制台[ttyO0]已启用
[1.599432] OMAP-UART 48022000.serial:无 uart1 wakeirq
[1.605405] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/serial@48022000[0]的'RTS-GPIO'属性
[1.605934] 48022000.serial: tmio 0x48022000 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)处的 ttyO1是 OMAP UART1
[1.617929] OMAP-UART 48024000.serial: uart2无 wakeirq
[1.623882] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/serial@48024000[0]的'RTS-GPIO'属性
[1.624374] 48024000.serial: tmio 0x48024000处的 ttyO2 (IRQ = 160、base_baud = 3000000)是 OMAP UART2
[1.636315] OMAP-UART 481a8000.serial: uart4无 wakeirq
[1.642173] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/serial@481a8000[0]的'rts-GPIO'属性
[1.642765] 481a8000.serial: tmio 0x481a8000处的 ttyO4 (IRQ = 161、base_baud = 3000000)是 OMAP UART4
[1.654820][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[1.661444]面板:GPIO 查找以启用消费者
[1.661471]面板:使用器件树进行 GPIO 查找
[1.661497] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/panel[0]的'ENABLE-GPIO'属性
[1.662151] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/panel[0]的'ENABLE-GPIO'属性
[1.66154]面板:使用查找表进行 GPIO 查找
[1.661566]面板:查找 GPIO 启用失败
[1.672279][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
[1.679413][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
[1.705059]控制台:切换到彩色帧缓冲器设备40x30
[1.713805] tilcdc 4830e000.fb:fb0:帧缓冲器件
[1.719470] tilcdc 4830e000.fb:注册的紧急通知程序
[1.725354][DRM]在次要0上初始化 tilcdc 1.0.0 20121205
[1.782134]返修:模块已加载
[1.8154]循环:模块已加载
[1.828216] OMAP2_mcspi 481a0000.SPI:注册主器件 SPI1
[1.830065] SPI spi1.1:设置:速度16000000、采样前沿、clk 正常
[1.830112] SPI spi1.1:设置模式0、8位/w、16000000 Hz 最大值--> 0
[1.831378] spidev spi1.1:db车 DT:spidev 直接列在 DT 中
[1.837990]------ [在此处剪切]-----
[1.842921]警告:CPU:0 PID:1 at /home/siva/source_poky_486/build/tmp/work-shared/beaglebone/kernel-source/drivers/spi/spidev.c:733 spidev_pro)
[1.858263]中链接的模块:
[1.861493] CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0未被污染4.1.18-g6b41ca0b94 #2
[1.868780]硬件名称:通用 AM33XX (平展器件树)
[1.875188][ ](展开回扫)从[ ](show_stack+0x10/0x14)
[1.883317][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+b0/0xe4)
[1.890895][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x7c/bb8)
[1.899374][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](warn_slESpath_null+0x1c/0x24)
[1.908582][ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](spidev_probe +0x1a4/0x1e8)
[1.917245][ ](spidev_probe)从[ ](SPI_drv_probe +0x50/0x74)
[1.925279][ ](SPI_drv_probe)、来自[ ](DRIVER_PROBLE_DEVICE_0x174/0x2bc)
[1.934123][ ](driver_probe_device)从[ ](BUS_TO_EASE_DRV+0x64/0x98)
[1.943054][ ](bus_for_each _drv)从[ ](DEVICE_ATT+0x74/0x8c)
[1.951442][ ](device_attach)从[ ](bus_probe_device+0x88/b0)
[1.959828][ ](bus_probe_device)、来自[ ](DEVICE_ADDE+0x3b8/0x568)
[1.968125][ ](device_add)从[ ](SPI_ADD_DEVICE_0x8c/0x158)
[1.976151][ ](SPI_ADD_DEVICE)从[ ](of _register_SPI_DEVICE_0x204/0x2fc)
[1.985356][ ](of _register_spi_device)、来自[ ](SPI_REGISTER_MASTER+0x26c/0x4a8)
[1.995016][ ](SPI_REGISTER_MASTER)、来自[ ](devm_SPI_register_master+0x2C/0x68)
[2.004676][ ](devm_spi_register_master)、来自[ ](OMAP2_mcspi_prob+0x2f0/0x3e4)
[2.014338][ ](OMAP2_mcspi_probe)、来自[ ](platform_drv_probe +0x44/0xa4)
[2.023271][ ](platform_drv_probe)、来自[ ](DRIVER_PROBLE_DEVICE_0x174/0x2bc)
[2.032568][ ](driver_probe_device)从[ ](__driver_attach+0x94/0x98)
[2.041409][ ](__driver_attach)从[ ](BUS_TO_EASE_DEV_0x6c/0xa0)
[2.049978][ ](bus_for_each_dev)、来自[ ](BUS_ADD_DRIVER+0x144/0x1f0)
[2.058637][ ](BUS_ADD_DRIVER)从[ ](DRIVER_REGISTER+0x78/0xf8)
[2.067026][ ](driver_register)、从[ ](do_one _initcall+0x80/0x1dc)
[2.075605][ ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeable +0x1fc/0x2c8)
[2.084723][ ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x8/0xec)
[2.093209][ ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
[2.103143]--[结束线迹4b9877b3d20dd880 ]--
[2.111866] OMAP2_mcspi 481a0000.SPI:注册的儿童 spi1.1
[2.182664] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[2.189077] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 FFFFFFFE
[2.200974] libphy: 4a101000.mdio:探测
[2.205380] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:device 4a101000.MDIO:00、driver SMSC LAN8710/LAN8720
[2.217107] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = F4:E1:1e:52:f0:67
[2.228944] PPP 通用驱动程序版本2.4.2
[2.235271] PPP BSD 压缩模块已注册
[2.240316]已注册 PPP Deflate Compression 模块
[2.245776]已注册 PPP MPPE 压缩模块
[2.250823] NET:注册协议系列24.
[2.257213] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
[2.264124] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbserial
[2.270397] usbcore:注册的新接口驱动程序 FTDI_SIO
[2.277232] usbserial:为 FTDI USB Serial Device 注册的 USB Serial Support
[2.285198] usbcore:注册了新的接口驱动程序选项
[2.291221] usbserial:为 GSM 调制解调器注册了 USB 串行支持(1端口)
[2.303767] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:用于消费者复位的 GPIO 查找
[2.303800] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
[2.303831] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'set-GPIO'属性
[2.303855] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'resset-GPIO'属性
[2.303875]使用查找表进行 GPIO 查找的 AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:
[2.303904] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:查找 GPIO 复位失败
[2.303928]用于消费类 VBUS 检测的 AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy: GPIO 查找
[2.303947] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
[2.303970] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'VBUS-DETIGNES-GPIO'属性
[2.303993] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'VBUS-detect-GPIO'属性
[2.304013] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用查找表进行 GPIO 查找
[2.304038] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:查找 GPIO VBUS-Detect 失败
[2.304154] 47401300.usb-phy supply VCC not found、using dummy regulator
[2.317826] musb-hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
[2.317862] musb-hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
[2.317880] musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
[2.317912] musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
[2.319042] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
[2.326523] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号1
[2.338051] USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
[2.345375] USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[2.353043] USB USB1:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
[2.358251] USB USB1:制造商:Linux 4.1.18-g6b41ca0b94 musb-hcd
[2.365041] USB USB1:Serial Number:musb-hdrc.0.auto
[2.377694]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[2.382238]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[2.398273] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:用于消费者复位的 GPIO 查找
[2.398313] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
[2.398345] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'set-GPIO'属性
[2.398369] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'resset-GPIO'属性
[2.398389]使用查找表进行 GPIO 查找的 AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:
[2.398418] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:查找 GPIO 复位失败
[2.398442]用于消费类 VBUS 检测的 AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy: GPIO 查找
[2.398461] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
[2.398486] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'VBUS-detect-GPIO'属性
[2.398509] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'VBUS-detect-GPIO'属性
[2.398528]使用查找表进行 GPIO 查找的 AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:
[2.398552] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:查找 GPIO VBUS-Detect 失败
[2.398651] 47401b00.usb-phy 未找到电源 VCC、使用虚拟稳压器
[2.410742] musb-hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
[2.410775] MUSB hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
[2.410793] musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
[2.410821] musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
[2.411401] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
[2.417663] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号2
[2.427828] USB USB2:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
[2.435131] USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[2.442751] USB USB2:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
[2.447974] USB USB2:制造商:Linux 4.1.18-g6b41ca0b94 musb-hcd
[2.454761] USB USB2:Serial Number:musb-hdrc.1.auto
[2.463968]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
[2.468240]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
[2.510397] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:已运行
[2.521369] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e3e000.RTC 注册为 rtc0
[2.529946] i2c /dev/entries 驱动程序
[2.536655] OMAP-Hsmmc 48060000.MMC:消费类电子光盘的 GPIO 查找
[2.536691] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[2.536760] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/mmc@48060000[0]'的'CD-GPIO'属性-状态(0)
[2.536914] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:已获取 CD GPIO
[2.541775] omap_hsmmc 48060000.mmc:GPIO 查找消费类 WP
[2.541796] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[2.541820(2008) of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@48060000[0]的'WP-GPIO'属性
[2.541843] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@48060000[0]的'WP-GPIO'属性
[2.541863] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用查找表进行 GPIO 查找
[2.541889] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO WP 失败
[2.584956] omap_hsmmc 481d8000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[2.584994] OMAP_hsmmc 481d8000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[2.585023] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/mmc@481d8000[0]的'CD-GPIO'属性
[2.585047] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/mmc@481d8000[0]的'CD-GPIO'属性
[2.585067] omap_hsmmc 481d8000.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
[2.585095] omap_hsmmc 481d8000.mmc:查找 GPIO CD 失败
[2.585125] omap_hsmmc 481d8000.mmc:用于消费类 WP 的 GPIO 查找
[2.585143] OMAP_hsmmc 481d8000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[2.585165] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/mmc@481d8000[0]的'wP-GPIO'属性
[2.585187] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/mmc@481d8000[0]的'wP-GPIO'属性
[2.585206] OMAP_hsmmc 481d8000.MMC:使用查找表进行 GPIO 查找
[2.585229] OMAP_hmc 481d8000.MMC:查找 GPIO WP 失败
[2.620808] mmc0:主机不支持只读开关、假设已启用写入
[2.631002] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbkbkbbkbd
[2.637268] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbmouse
[2.644889] remoteproc0:wkup_m3可用
[2.649563] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[2.659073] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
[2.674786] mmc0:地址0001处的新高速 SDXC 卡
[2.684677] mmcblk0:mmc0:0001 BC2QT 59.6GiB
[2.697686]毫米波0:P1 P2
[2.714847]轮廓:使用 ARM/armv7
[2.719989]正在初始化 XFRM netlink 套接字
[2.724903] NET:注册协议系列17.
[2.729696] NET:注册协议系列15.
[2.735333]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
[2.740774] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[2.750284] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
[2.757359]支持 ThumbEE CPU 扩展。
[2.761898]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[2.828396] mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
[2.838398] mmc1:地址0001处的新型高速 MMC 卡
[2.846323] tps65217 0-0024:TPS65217 ID 0xe 版本1.2
[2.852215] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:400kHz 时的总线0修订版0.11
[2.860371] mmcblk1:mmc1:0001 4FPD3R 3.64 GiB
[2.866075] mmcblk1boot0:mmc1:0001 4FPD3R 分区1 4.00 mib
[2.876971] mmcblk1boot1:mmc1:0001 4FPD3R 分区2 4.00 MIB
[2.886586] mmcblk1:P1 P2
[2.906206]输入:TCA8418作为/devices/platform/ocp/4802a000.i2c/i2c-1/1-0034/input/input0
[2.918637] OMAP-i2c 4802a000.i2c:100kHz 时的总线1 rev0.11
[2.944890] gpiochip_find_base:找到的新基址为496
[2.946225] gpiochip_add:在器件 tca6416上注册了 GPIO 496至511
[2.947783] RTC-pcf8563 2-0051:找到芯片、驱动程序版本0.4.3
[2.957650] RTC-pcf8563 2-0051:检测到低电压、日期/时间不可靠。
[2.965529] RTC-pcf8563 2-0051:检索的日期/时间无效。
[2.973403] RTC-pcf8563 2-0051:RTC 内核:将 RTC-pcf8563注册为 RTC1
[2.981381] at24 2-0050:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[2.989642] at24 2-0054:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[2.997845] at24 2-0055:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[3.006033] at24 2-0056:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[3.014151] at24 2-0057:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[3.021474] OMAP_i2c 4819c000.i2c:总线2修订版0.11、100kHz
[3.030063] remoteproc0:为 wkup_m3加电
[3.034825] remoteproc0:rproc_boot 失败
[3.040968] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/GPIO_buttons@0/switch@3[0]的'GPIO'属性-状态(0)
[3.043589]输入:GPIO_buttons@0 AS /devices/platform/gpio_buttons@0/input/input1
[3.056380] RTC-pcf8563 2-0051:检测到低电压、日期/时间不可靠。
[3.064310] RTC-pcf8563 2-0051:检索的日期/时间无效。
[3.070703] RTC-pcf8563 2-0051:hctosys:无法读取硬件时钟
[3.112408] ALSA 器件列表:
[3.115692]未找到声卡。
[3.160048] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有已订购数据模式。 OPTS:(空)
[3.168926] VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
[3.189750] devtmpfs:已安装
[3.194018]释放未使用的内核内存:332K (c07f5000 - c0848000)
[4.887947] udevd[91]:开始版本182
[5.634187] OMAP_WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
[6.818771] EXT4-FS (mmcblk0p2):重新安装。 OPTS:(空)
[7.590371] OMAP-rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
[8.180976]随机:读取 DD urandom、提供44位熵
[16.405198] EXT4-FS (mmcblk1p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[16.620565] FAT-FS (mmcblk1p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[18.351065] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
[18.359613] net eth0: Phy found : id is : 0x7c0f1.
[18.364891] libphy:找不到 Phy 4a101000.mdio:01
[18.369977]网络 eth0:从机1上找不到 PHY 4a101000.MDIO:01
[20.096827] NET:注册协议系列10.
[20.162898] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
[20.826538] random:非阻塞池已初始化
[21.988732] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@4819c000/EDT-ft5x06@38[0]的'WAKEUP-GPIO'属性
[22.020925] ts_probe:ft5x06触摸屏 IRQ=54、gp=-1
[22.027730]输入:ft5x06作为/devices/virtual/input/input2
[22.124133] ft5x06:2017年5月3日
[22.533154] USB 2-1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号2
[22.687357] WRITE_reg:将寄存器0x00设置为0x00
[22.687393] SET_MODE:将 MODE 更改为0x00
[22.688171] WRITE_reg:将寄存器0x00设置为0x00
[22.688193] SET_MODE:将 MODE 更改为0x00
[22.704543] USB 2-1:找到新的 USB 器件、idVendor=1a40、idProduct=0201
[22.711593] USB 2-1:新 USB 器件字符串:MFR=0、Product=1、SerialNumber=0
[22.719174] USB 2-1:产品:USB 2.0集线器[MTT]
[22.798407] HUB 2-1:1.0:找到 USB 集线器
[22.837530]集线器2-1:1.0:检测到7个端口
root@BeagleBone:~# echo 504 >/sys/class/gpio/export
-sh:echo:write error:device or resource busy
root@BeagleBone:~# echo out >/sys/class/gpio/gpio504/direction
root@BeagleBone:~# echo 1 >/sys/class/gpio/gpio504/value
Root@BeagleBone:~#[ 513.442667] USB 2-1.3:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号3
[513.564119] USB 2-1.3:找到新的 USB 器件、idVendor=0dda、idProduct=b720
[513.571345] USB 2-1.3:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
[513.579128] USB 2-1.3:产品:802.11n WLAN 适配器
[513.584376] USB 2-1.3:制造商:Realtek
[513.588853] USB 2-1.3:序列号:00e04c000001
[513.895432] cfg80211:调用 CRDA 以更新全球监管域
[514.000105] RTL871X:模块初始化启动
[514.004244] RTL871X:rtl8723bu v4.3.6.11_12942.20141204_BTCOEX20140507-4E40
[514.011540] RTL871X:rtl8723bu BT-Coex 版本= BTCOEX20140507-4E40
[514.083818] cfg80211:已更新世界监管域:
[514.089244] cfg80211:DFS 主设备区域:未设置
[514.093959] cfg80211:(start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
[514.104218] cfg80211:(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[514.112686] cfg80211:(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[514.121071] cfg80211:(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[514.129497] cfg80211:(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz AUTO)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[514.139497] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[514.149469] cfg80211:(5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[514.157995] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[514.166425] cfg80211:(57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
[514.414165] RTL871X:RTW_nDEV_init (wlan0)
[514.425876] usbcore:注册的新接口驱动程序 rtl8723bu
[514.432008] RTL871X:模块初始化 ret=0
[515.437723]
[515.439326]========================================================
[515.444979][信息:检测到可能的递归锁定]
[515.450639] 4.1.18-g6b41ca0b94 #2污染:G W O
[515.456469]----------------------
[515.462121] wpa_supplicant/717正在尝试获取锁定:
[515.467772](pmutex){++...}、位于:[ ] usbctrl_vendorreq+0x7c/0x268 [8723bu]
[515.476454 ]
[515.476454]但任务已锁定:
[515.482573](pmutex){++...}、位于:[ ] netdev_open+0x28/0x50 [8723b]
[515.490382]
[515.490382]其他可能有助于我们调试的信息:
[515.497229]可能的不安全锁定情形:
[515.497229]
[515.503436] CPU0
[515.506000]----
[515.508563] LOCK (pmutex);
[515.511512] LOCK (pmutex);
[515.514459]
[515.514459]***死锁***
[515.514459]
[515.520669]可能是由于缺少锁定嵌套符号
[515.520669]
[515.52790] 2个由 wpa_supplicant/717保留的锁定:
[515.532538]#0:(rtnL_mutex){++.+}、位于:[ ] devinet_ioctl+0xc8/0x7d0
[515.540447]#1:(pmutex){++...}、位于:[ ] netdev_open+0x28/0x50 [8723b]
[515.548706]
[515.548706]堆栈回溯:
[515.553288] CPU:0 PID:717 Comm:wpa_supplicant 被污染:G W O 4.1.18-g6b41ca0b94 #2
[515.562495]硬件名称:通用 AM33XX (平展器件树)
[515.568911] ](展开回扫)从[ ](show_stack+0x10/0x14)
[515.577050][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+b0/0xe4)
[515.584646][ ](dump_stack)从[ ](_lock_acquire +0x1b98/0x1f3c)
[515.592959][ ](_lock_acquire)来自[ ](LOCK_Acquire + 0xa8/0x120)
[515.601183][ ](LOCK_Acquire)、来自[ ](mutex_lock_interruptied_nested_0x40/0x454)
[515.611137][ ](mutex_lock_interruptied_nested)、来自[ ](usbctrl_vendorreq+0x7c/0x268 [8723bu])
[515.622584][ ](usbctrl_vendorreq [8723bu])、来自[ ](USB_read8+0x30/0x3c [8723b])
[515.632672][ ](USB_read8 [8723b])、从[ ](RTW_READ8+0x18/0x1c [8723b])
[515.642023][ ](RTW_READ8 [8723bu])、从[ ](rtl8723bu_hal_init+0x30/0xc1c [8723bu])
[515.652378][ ](rtl8723bu_hal_init [8723bu])、从[ ](RTW_hal_init+0x18/0x154 [8723b])
[515.662951][ ](RTW_hal_init [8723bu])、从[ ](_netdev_open+0x64/0x278 [8723b])
[515.672961][ ](_netdev_open [8723bu])从[ ](netdev_open+0x30/0x50 [8723bu])
[515.682622][ ](netdev_open [8723bu])、来自[ ](_DEV_OPEN+0xa8/0x110)
[515.691210][ ](_DEV_open)从[ ](_DEV_CHANGE_FLAGS+0x88/0x14c)
[515.699612][ ](_DEV_CHANGE_FLAGS)从[ ](DEV_CHANGE_FLAGS+0x18/0x48)
[515.708467][ ](DEV_CHANGE_FLAGS)从[ ](devinet_ioctl+0x6b4/0x7d0)
[515.717058][ ](devinet_ioctl)从[ ](SOCK_ioctl+0x1d4/0x2a8)
[515.725102][ ](sock_ioctl)从[ ](do_vfs_ioctl+0x408/0x670)
[515.733049][ ](do _vfs_ioctl)、从[ ](sys_ioctl+0x6c/0x7c)
[515.740729][ ](sys_ioctl)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x54)
[516.485655] RTL871X:RTW_ADACTIFY_EN_AUTO、chplan:0x20、调节:0
[516.492814] RTL871X:RTW_ADACTIFY_MODE_NORMAL
[517.177801] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
[517.188812] RTL871X:设置 BSSID:00:00:00:00:00:00
[519.064004] RTL871X:nolinked power save enter

root@BeagleBone:~#
根目录@BeagleBone:~# iwconfig wlan0 ESSID"Sivaraj"
[531.486374] RTL871X:RTW_Adaptive_EN_Auto、chplan:0x20、调节:0
[531.493534] RTL871X:RTW_ADACTIFY_MODE_NORMAL
[532.176624] RTL871X:无功耗节能假
[532.397731] RTL871X:设置 SSID [Sivaraj] FW_STACL=0x00000008
root@BeagleBone:~#[532.511462] RTL871X:启动验证
[532.520434] RTL871X:认证成功、启动认证
[532.534764] RTL871X:未找到 RTW_cfg80211_indate_connect (wlan0) BSS!
[532.542015] RTL871X:关联成功
[532.546138] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):wlan0:链路就绪
[532.556253]-------- [在此处剪切]-----
[532.561452]警告:CPU:0 PID:37 at /home/siva/source_poky_486/build/tmp/work-shared/beaglebone/kernel-source/net/wireless/sme.c:714 cfg80211_pr)
[532.579345]中链接的模块:8723bu (O) cfg80211 rfkill ft5x06_ts IPv6 OMAP-rng rng_core OMAP-WDT
[532.588917] CPU:0 PID:37 Comm:kworker/U2:1被污染:G W O 4.1.18-g6b41ca0b94 #2
[532.597842]硬件名称:通用 AM33XX (平展器件树)
[532.604369]工作队列:cfg80211 cfg80211_event_work [cfg80211]
[532.610536][ ](展开回扫)从[ ](show_stack+0x10/0x14)
[532.618679][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+b0/0xe4)
[532.626271][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x7c/bb8)
[532.634764][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](warn_slESpath_null+0x1c/0x24)
[532.644097][ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](cfg80211_process_wdev_events+0x150/0x194 [cfg80211])
[532.655429][ ](cfg80211_process_wdev_events [cfg80211])、来自[ ](cfg80211_process_rdev_events+0x2C/0x64 [cfg80211])
[532.668467][ ](cfg80211_process_rdev_events [cfg80211])、来自[ ](cfg80211_event_work + 0x14/0x1c [cfg80211])
[532.680597][ ](cfg80211_event_work [cfg80211])、从[ ](Process_One_Work+0x1b4/0x4b0)
[532.690730][ ](Process_One_Work)、来自[ ](worker_thread+0x3c/0x4a0)
[532.699226][ ](worker_thread)、来自[ ](kthread+0xd4/0xf0)
[532.706817][ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
[532.714623]--[结束线迹4b9877b3d20dd882 ]--

root@BeagleBone:~#
root@BeagleBone:~#
root@BeagleBone:~# ifconfig
Eth0 Link encap:以太网 HWaddr F4:E1:1E:52:F0:67
上广播多播 MTU:1500公制:1
RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
中断:178

LO 链路环接:本地环回
iNet addr:127.0.0.1掩码:255.0.0.0
inet6 addr:::1/128范围:Host
正在运行 MTU:65536公制:1的上环回
RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:0
RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

wlan0 Link encap:ethernet HWaddr 00:13:EF:F1:17:49
inet6 addr:fe80::213:efff:fef1:1749/64范围:链接
inet6 addr:2405:204:71cc:a507:213:efff:fef1:1749/64范围:全局
上广播多播 MTU:1500公制:1
RX 数据包:2错误:0丢弃:296溢出:0帧:0
TX 数据包:8错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:268 (268.0 B) TX 字节:824 (824.0 B)

Root@BeagleBone:~# ping 8.8.8.8
Ping 8.8.8.8 (8.8.8.8):56个数据字节
Ping:SendTo:网络无法访问
root@BeagleBone:~#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内核日志显示在初始化 USB 设备时出现死锁情况。 在尝试使用 USB 器件之前、必须解决此问题。