This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:完成无线电工具 CLI TX 命令需要很长时间

Guru**** 2386760 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/846323/cc3120-it-takes-long-time-to-complete-radiotool-cli-tx-command

器件型号:CC3120

各位专家、您好!

我们的客户报告说、使用 Radiotool CLI 命令完成 TX 通信需要很长时间。

@回波%TIME%
C:\ti\CC3xxx_RadioTool_1.0.3.10\RadioToolCLI.exe -X1 -P15 -B115200 -T -Z2 -W0 -C1 -M4 -e0 -r0 -l970 -G2 -n0 -a0123456789ab -Yeu -T10
@回波%TIME%

最初,他们报告说,该命令需要以下时间才能完成命令。 他们尝试了2块板。

客户 CC3120主板:固件版本3.7.0.1.31.2.0.0.2.0.2.0.2.6: 21秒
CC3120升压:固件版本3.7.0.1.1.31.2.0.2.2.0.6:19秒
CC3120升压:固件版本3.12.0.1.1.31.2.0.2.2.0.6:21秒

我建议将"-G2"改为"-G100"、正如手动所说、然后他们说减少了大约2秒
因此,我使用 CC3120 BOOST 进行了检查,结果几乎相同。

C:\ti\cC3xxx_RadioTool_1.0.3.10>CC3120TXscript.bat
10:06:34.02
C:\ti\cC3xxx_RadioTool_1.0.3.10>RadioToolCLI.exe -X1 -P26 -B115200 -T -Z2 -W0 -C1 -M4 -e0 -r0 -l970 -G100 -n0 -a0123456789ab -Yeu -T10
TX 完成:成功
10:06:52.57

完成此命令需要18.55秒。

我的 CC3120版本如下所示。
C:\ti\cC3xxx_RadioTool_1.0.3.10>RadioToolCLI.exe -X1 -P26 -B115200 -F
0x00 (CC3120R)
0x00
3.12.0.1.1.2.0.0.2.2.0.6
3.0.1.51.
50:F1:4A:D7:3D:46

对于这两种情况、我都认为 TX 持续时间需要10秒、但需要8秒以上。

我有2个问题。

1.请确认 CLI -g 选项值范围。 哪一项是正确的?
CLI 命令帮助显示 Randge[2、1、000、000]。 默认值:100

收音机工具用户指南、swru471a.pdf 显示
-g、--delay=以毫秒为单位的数据包之间的 TX 延迟值。 仅封包化 TX。 范围:[100、1、000、000]。
默认值:100

2.是否有任何方法可以缩短此 TX 命令时间?


此致、
A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将其分配给了一名相关的工程师。 我们会尽快回复您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihiko、

    您将设备配置为发送多少个数据包?

    最棒的

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince、

    它们发送1400个数据包。 它是否与发送数据包之前的时间有关?

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihiko、  

    如果它们发送了1400个数据包、并且数据包之间的延迟为100ms、则需要140秒才能返回。 您看到的是这种情况吗?

    最棒的

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince、

    您是否重现了此问题?
    最初、他们使用了选项 G2、但总时间并不不同。
    他们认为-t10持续时间 RX/TX 测试持续时间(以秒为单位)和[1、65535 ] 10秒
    主要原因。

    他们指出,下面的石榴是问题,
    发送 TX 数据包需要5秒以上。

    此致、
    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihiko、

    在封包化模式下、数据包之间必须有一定的延迟。 无法消除此延迟。

    在连续模式下、您可以毫不延迟地发送连续信号。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince、

    他们知道需要一段时间、但5秒的时间比 TX 发送时间太长。

    这将对产品测试成本产生很大影响、因此他们希望缩短此时间。

    此致、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihiko、

    我将与我们的硬件专家联系、以获得更多信息。  我认为在封包化模式下没有办法消除延迟。 您唯一的选择是减少要发送的数据包数量。

    此致、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince、

    我们的客户回答此问题仅发生在当前的 CLI 界面上,不是在 GUI 上出现,也不是使用旧 DLL 时。

    因此、很奇怪、无法减少开销时间。

    同样、当前问题的启动和终止 TX 测试需要大约5秒+ 5秒。

    因此、即使他们设置了较短的 TX 数据包大小、也不会大幅缩短时间。

    他们再次要求调查根本原因并改善 RadioToolCLI.exe 的行为。

    此致、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihiko、

    我已经向我们的工具团队报告了此问题。 我会在收到他们的回复后尽快回复您。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihiko、

    我从我们的工具团队那里听说过这个问题、他们告诉我他们正在研究这个问题、并将在本周晚些时候发回更新。 感谢您的耐心等待。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    您可以更新状态吗? 提前感谢。

    此致、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihiko、

    我还没有听到工具团队的反馈。 实际上、我会将您循环到电子邮件中并关闭此主题。

    BR、