This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:CC3200 SimpleLink WiFi 配置

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/851937/ccs-cc3200-launchxl-cc3200-simplelink-wifi-provisioning

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200CC3100

工具/软件:Code Composer Studio

我无法使 CC3200 LaunchPad 配置正常工作。

适用于 TI 网站中的 CC3200 SDK 和视频演示:

 1. CC3200 SDK 1.4.0示例:Provoing_smartconfig

在我下载到 CC3200 Lanuchpad 后、UART 调试消息:

主机驱动程序版本:1.0.1.13

编译版本2.0.7.0.31.0.4.1.1.5.3.3

器件配置为默认状态

设备作为工作站启动

我按照说明开始: SimpleLink Wi-Fi Starter Pro 应用程序、我命名您的器件中键入"mySimpleLinkDev"

输入 WiFi newwork password、然后开始配置、但 我的手机没有任何变化。

wlan_station 示例适用于我的 WiFi 路由器。

2.  TI 网站中的视频 SimpleLinkTmWi-FiRegisteredCC3100/CC3200配置演示

 http://www.ti.com/tool/CC3200-LAUNCHXL?keyMatch=CC3200-LAUNCHXL&tisearch=Search-EN-everything&usecase=part-number

此演示对我的智能手机不起作用、要使此演示正常工作、应在 CC3200 Lanuchpad 中下载哪种类型的固件?

此致

Sam

SimpleLinkTmWi-FiRegisteredCC3100/CC3200配置演示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您有哪种类型的手机? 点击“开始配置”时,您是否看到对屏幕的任何更改?

    CC3200软件不会影响应用程序发生故障或冻结。 请确保您已下载最新的 SimpleLink Wi-Fi Starter Pro 应用 程序:http://www.ti.com/tool/WIFISTARTERPRO

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    该应用程序是“build 2.2.257 SC lib 1.0.2”,我相信它是最新版本。

    我用的手机是三星 S6、我尝试另一个三星 S10、它也不起作用。 我的 WiFi 路由器是2.4G/5G。

    我的 CC3200 LaunchPad 适用于 wlan_station 和 tcp_socket 示例。

    我测试另一个示例:Provisioning_AP,它也不起作用,“要配置的设备”中没有任何内容,S6和 S10的行为都是相同的。

    以下是调试器消息:

    (一

    CC3200 AP 配置应用程序

    (一


    [NetApp 事件]获取的 IP:IP=192.168.1.1,Gateway=192.168.1.1

    主机驱动程序版本:1.0.1.13

    编译版本2.11.0.1.1.31.5.0.2.1.3.37

    器件配置为默认状态

    设备作为工作站启动

    正在启动配置..

    [NetApp 事件]获取的 IP:IP=192.168.1.1,Gateway=192.168.1.1

    我可以在移动 WiFi 列表中查看"mysimplelink-55AD82"。

    问题出在哪呢?

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    如果使用 PROVISIONING_smartconfig 示例、请确保已在应用中启用 SmartConfig 设置。 如果您使用的是 Provisioning_ap 示例、则必须关闭应用程序中的 SmartConfig 设置、并将手机 Wi-Fi 连接到 mysimplelink-55AD82。

    按下"开始配置"按钮时、您在移动应用程序上看到什么?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我再试一次、结果仍然相同。

    对于 Provision_smartconfig 示例、输入 WiFi 路由器密码后、按"开始配置"按钮、按钮从红色变为灰色、配置过程中不会发生任何情况。

    请参阅我随附的两个屏幕截图。

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    尝试 数次 PROVISIONING_ap 示例、我确实关闭了"Enable Smart Config"按钮、 我的手机连接 到了 mysimplelink-55AD82、 "Device to Configure"列表中没有任何内容、按箭头时、"Select Device to configure"中没有器件。

    请参阅随附的文件。

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    请尝试在配置过程中关闭手机上的移动数据。 您的手机上还会显示 Wi-Fi 警告、可能表示此 CC3200网络没有互联网连接。 如果您看到如下所示的弹出窗口、请务必接受它。

    如果应用程序仍然没有响应、请尝试使用新手机。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的友好答复。

    对于  PROVISIONING_ap 示例、  

    • 我关闭移动数据、它仍然无法在"配置"选项中的"要配置的设备"中找到该设备。
    • 我"忘记"我的 WiFi 路由器、我的移动设备将仅连接到 CC3200 Launchpad、 它仍然无法在"配置"选项的"要配置的设备"中找到该设备。

    每次我都能看到"连接到:  mysimplelink-55AD82"

    在"设置"中、我打开"自动设备选择"、转到"配置"、它将扫描 WiFi 网络、结果是"您周围没有 Simplelink 设备"。 这意味着、我的移动设备连接到 CC3200 Launchpad、但无法将其识别为 SimplyLink 器件。

    此致

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    您是否尝试过新的移动设备?

    您使用的是哪种类型的移动设备? 什么操作系统? 我的应用能够找到器件并开始配置。

    此致、

    Sarah