This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:AP 模式和国家/地区设置

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/848755/cc3100mod-ap-mode-and-country-settings

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC3100

大家好,

我正在使用 CC3100 、我的最终产品将 在许多国家/地区销售。

使用模块 作为接入点。

现在是一些会议:

  • 国家/地区代码–  据我所知,  我可以忽略 AP:我对吗?  
  • TX 功率–设置 Wi-Fi 子系统的最大发射功率。

 WLAN_General_Param_opt_AP_TX_POWER  :根据国家/地区,对此有何特别注意?  

  • 工作通道。

 WLAN_AP_OPT_CHANNEL 对此有何特别注意 ,具体取决于国家/地区?  

我必须检查并正确设置的任何其他设置?

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    AP 需要配置国家/地区代码。

    监管域决定了您可以使用的最大功率和通道。

    例如、在美国、您只能将 WLAN_AP_OPT_CHANNEL 设置为1-11之间的值(而在欧洲和日本、您也可以使用频道12-13)。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kobi,

    请从何处获取更多详细信息?  是否有应用手册或链接?

    非常感谢  

    此致

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我们没有有关监管领域的特定文档。 这是一个常见信息、详细信息可在网上找到。

    Simplelink 器件支持设置国家/地区代码(对于 AP)以及通过 sl_WlanSet API 调整 TX 功率和工作通道 -有关使用的详细信息、请参阅头文件( /simplelink/include/wlan.h)。

    BR、

    Kobi   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kobi,  

    俄罗斯和中国又如何呢?  我在  国家/地区代码中找不到 ...

    我如何为这些国家做?

    谢谢你  

    此致

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    RU 和 CN 根据 ETSI 指南(即欧洲标准)运行。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kobi,  

    感谢您的及时回复。  

    让我交叉检查客户是否需要其他东西  

    此致

    卡洛