This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:按 MAC 地址区分器件

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/852175/wl1835mod-distinguish-devices-by-mac-address

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

您好!

我的客户正在使用 AM335x + WL1835MOD

在其网络管理系统中、他们希望使用  MAC 地址区分 AM335x 和 WL1835MOD。

TI 已经获得了很多 MAC 地址、但我认为是这样
它们具有特定于每个器件的本地地址范围。

例如、
FC-0F-4B-00-00 ~ FC-0F-4B-49-99-99:AM335x
FC-0F-4B-50-00-00 ~ FC-0F-4B-99-99:AM437x
…μ A
EC-24-B8-20-00-00 ~ EC-24-B8-xx-xx-xx:WL1835等

问题:
您有此类信息吗?

此致、Rei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    正如我在该帖子中所述:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/832262

    TI 有许多 OUI 值、我不确定它们是否真正用于不同的产品、例如 AM335和 WL8。  让我询问一下是否有人可以验证这一点。  请注意、OUI 值是 MAC 地址的前3B、因此在高于第4个字节的范围内、不会用于区分范围。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    感谢你的答复。 我正在等待您的更新。

    此致、Rei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REI、

    很抱歉、为了避免混淆、已编辑此帖子。  我刚刚收到以下更新:

    MAC 地址不是按产品分配的、OUI 值也不限于给定的产品。  此外、WL8等给定产品可以在器件之间分配多个 OUI 值。

    我在上述帖子中提供的另一个链接中包含一个 wiki 链接:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_Writing_MAC_address

     说明如何更新 MAC 地址。

     

    此致、

    特拉维斯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REI、

    我想强调上述帖子中的更改。  我编辑了该帖子、以避免以后阅读该主题的任何人产生混淆。

    遗憾的是、我们无法保证 AM335和 WL8具有唯一的 OUI 值。

    此致、

    trais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trais、

    非常感谢!!