This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:串行 Wi-Fi 示例

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/852387/cc3135mod-serial-wi-fi-example

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件:CC3135

大家好、

我对 此处提到的串行 Wi-Fi 示例有一些疑问

  • 此示例是否仍然可用? 我在 simplelink_cc32xx_sdk_3_30_01_02中找不到它。
  • 它是否可以在无主机模式下在 CC3135而不是 CC3235上运行?
  • 它实现了哪些延迟? 用例是传输小于50字节的小有效负载。

谢谢你。


此致、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 François、

    串行 wifi 示例在很大程度上已被 AT 命令示例取代。 这两个示例都允许您通过 UART 将外部器件/MCU 连接到 CC3235并使用 AT 命令、从而无需移植 Wi-Fi 主机驱动程序。

    AT 命令示例不会在 CC3135上运行。 CC3135是一款仅限 Wi-Fi 网络处理器的器件、需要另一个运行 Wi-Fi 主机驱动程序的 MCU 才能运行。 如果您有一个运行主机驱动程序端口的外部 MCU、则附加的串行接口层是冗余的。

    在延迟方面、它不应比您使用本机主机驱动程序的延迟大得多。 额外的主要开销是接收并解析串行命令。 但是、AT 命令库没有针对延迟进行完全表征、因此在使用 AT 命令示例时、没有针对预期延迟的硬数字。

    如果您需要更多有关上述信息的说明、或者您对 CC3135还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Michael