This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:如何设置 Wilink8网状互联网接入?

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/852019/wl1837mod-how-to-setup-wilink8-mesh-internet-access

器件型号:WL1837MOD

您好!

我们已在运行 Processor SDK 06.00.00.07的多个 BeagleBoneBlack 无线板上启动 Wilink8网状网络并运行。 我们计划建立一个网状网络、其中一个网状点还运行连接到接入点的 STA。 我们正在尝试找到一种方法/示例、让所有网状点都访问互联网。 我不是网络专家、但我猜这将涉及在运行 STA 的网状点上设置网关或网桥。 两个问题...

1、这甚至可以吗? 看起来 TI 应该是这样的。

2.有人能给我们举一个很好的例子,说明如何在 Linux 中进行设置?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、 我相信我们已经离线解决了这个问题。 用户可以 桥接网状网络/以太网,但要桥接网状网络/主机,用户需要在用户端运行 NAT 或类似的层以进行 IP 转发。  

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Saurabh、

    我计划在我的设置上测试它、在我使它正常工作后、我将在这里发布步骤、让其他人喜欢、然后我将此线程标记为已解决。

    -Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,谢谢