This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:CC3235MODSF:推荐使用双频带(和单频带)外部天线。 保留预认证。

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/852091/cc3235modsf-cc3235modsf-dual-band-and-single-band-external-antenna-recommends-to-retain-pre-certification

器件型号:CC3235MODSF

您好、团队 WiFi、

参考(https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/p/842148/3115233 )。  

客户报告...

"TI FCC 和 IC 批准期间使用的 Laird 双频带天线(001-0016)非常昂贵。  他们希望保持非板载天线、但基准天线的成本同样很高。  

TI 是否知道成本较低的双频带非板载天线仍将保持 FCC/IC/模块批准?  

是否确实要保留预批准、备用天线必须与批准测试期间使用的天线类型相同、且增益等于或小于该天线类型?

如果您能及时帮助您找到不会使模块获得预先批准的备用天线、我将不胜感激。"

有什么想法吗?

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Merril、

    如果您更换天线、为了保持批准、天线增益必须与原始天线相同或更低。

    查看我们在以下几种设计中使用的 ProAnt 天线:  

    由于天线还取决于 GND 平面尺寸或外壳中的放置有细微差异、因此我将使用现有天线和新天线进行测量;然后将其提供给测试机构、以确保新天线符合要求。

    此致、

      Richard