This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:AWS 订阅发布2.20构建错误?

Guru**** 2588815 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/852194/cc3220sf-launchxl-aws-subscribe-publish-2-20-build-error

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好!

我已导入到 CCS 9.2 AWS 2.20订阅发布示例程序、我在下面看到了此错误。  

说明资源路径位置类型
#1965无法打开源文件"ti/drivers/I2S/I2SCC32XXDMA.h" CC3220SF_LAUNCHXL.c /subscribe_publish_sample_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs

第376行 C/C++问题
gmake:***[CC3220SF_LAUNCHXL.obj]错误1 subscribe_publish_sample_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_CCS C/C++问题
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 subscribe_publish_sample_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_CCS C/C++ problem

我目前安装了 CC32XX SDK 3.10。 为了解决构建错误、我只需在 CC3220SF_LAUNCHL.c 中注释掉 I2S 代码 这是可以的、还是示例程序需要特定的 SDK 版本才能工作?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I2S 驱动程序似乎已在 SDK 3.10版更新。 从 SDK 发行说明中:

    TIDRIVERS-3438–更新 CC32xx I2S 驱动程序以使用新的 I2S API。 I2S API 已更改。 必须更新使用之前 API 的代码才能使用新的 I2S API。 如果要继续使用旧 API 和实现、可以从以前的版本复制和重命名驱动程序、重命名函数和数据结构以避免与新 API 发生冲突(即 将 I2S_前缀更改为 I2SORG_)、 并在项目中使用更新的源代码。

    如果您从 TI 驱动程序配置中删除了 I2S 代码、并且之后您能够正确构建代码、则表明在本示例中未使用 I2S 外设、您应该可以通过这种方法来解决问题。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。