This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:有关驱动程序任务的问题

Guru**** 2946040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/851787/cc3120mod-question-about-driver-task

器件型号:CC3120MOD

各位专家、您好!

有关驱动程序任务(slHostStackThread)、SimpleLink SDK 中的示例代码、  

\examples\rtos\MSP_EXP432E401Y\demos\ethernet_wifi tcp_echosl_host.c 位于 SimpleLink_sdk_wifi 插件文件夹中、

我们正在尝试基于"slHostStackThread()"实现驱动程序任务。
此函数似乎生成 sl_Task、连接到 AP、而不是在 DHCP 获取的 IP、然后返回完成此任务。

如果无法获取 IP DHCP 租赁、我们如何处理?

谢谢你。

林信宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的工作站无法通过 DHCP 获取 IP   、则应在 SimpleLinkNetAppEventHandler 中获取 SL_NetApp_EVENT_DHCP_IPV4_Acquire_timeout 事件或指示发生了什么的其他事件(即 SL_NetApp_EVENT_IPv4_Acquired - NetApp.h 中显示的更多事件)。 发生这种情况时、您通常可以重试、但如果它持续存在、则表明存在其他需要调试的问题。

    Jesu