This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:有关系统关机、重启和 Wifi 开/关的问题

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/851789/cc3120mod-question-about-system-shutdown-reboot-and-wifi-on-off

器件型号:CC3120MOD

各位专家、您好!

我们对系统关机、重新启动和 Wi-Fi 开/关有疑问
是否仅在 Wi-Fi 开启时让 sl_Task 终止就没有问题? 如果在任务终止前需要考虑任何流程、请告知。

对于从 Wi-Fi 关闭到 WiFi 打开的重新启动过程、一旦生成 slHostStackTread、重置然后再次生成 sl_Task、是否没有问题?

您能帮您解决这个问题吗?

谢谢你。

林信宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、您应该在重新启动之前在主机上调用 sl_Stop、因为这会释放主机驱动程序在该 sl_Start 实例打开时正在使用的任何资源。 SL_Task 只是在主机上为主机驱动程序运行的上下文线程。 在重新启动 WiFi 设备时、您不必终止该操作。

    Jesu