This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:TI-RTOS 通过 WiFi 连接到物联网或互联网

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/851793/launchcc3220modasf-ti-rtos-connectivity-to-iot-or-internet-via-wifi

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

您好!  

我是 TI-RTOS 的新手、在探索之前、我想知道我们是否可以将 TI-RTOS 用于我 的 CC3220MODASF、以便将其用于物联网应用。 TI-RTOS 内核是否具有连接到 internert 所需的堆栈,是否可以使用 API 连接它的 wifi,如果需要使用 Azure 云,它是否具有任何 API。

谢谢、

Nagesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagesh、

    CC3220器件集成了名为 NWP 的"WiFi 协处理器"。 此协处理器还集成了 TCP/IP 堆栈。 因此、您无需集成自己的 TCP/IP 堆栈(您无需在 RTOS 中使用 TCP/IP 堆栈)。 您只需要像您提到的 Azure 那样集成更高层的协议。

    CC3220 SDK 还支持 TI-RTOS 和 FreeRTOS。 如果您希望使用 Azure 开始开发、可以使用 适用于 SDK的 Azure 插件。 有关 Azure IoT 插件的其他信息、请访问 Resource Explorer

    1月