This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF-LAUNCHXL:由外部5V 电源供电

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/851285/cc3220sf-launchxl-cc3220sf-launchxl-powering-from-external-5v

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

我想使用外部5V 电源供电,但不确定是否可以将 USB 连接到板载调试探针。 ?
我看不到如何使用外部5V 为电路板供电、而不使用同一电源为仿真器部分供电。

根据电路板的用户指南、表5、使用替代3.3V 示例是显而易见的、但对于5V 外部电压、没有那么详细(我认为...)

我的板是修订版 A 我将5V 连接到 J23,然后将 J20设置为提供仿真器部分:它将通电。  然后我设置 J19和 J17、电路板/其他部分通电、应用程序正在运行。
好极了

但是现在,如果我将 USB 连接到调试探针,我将刻录整个内容,因为它已通电。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、v01d、

    只要您的 USB 电源能够提供恒定的5V 电压并且您具有适当的接地、这应该是可以的。 请告诉我它是否起作用、或者您是否有任何问题。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    好的,我能问是否有适当的理由,在这种情况下如何确保。   5V 电源引脚有接地、仿真器上的 USB 插头有自己的接地端。  如何在此设置中确保共用接地?