请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 我想使用外部5V 电源供电,但不确定是否可以将 USB 连接到板载调试探针。 ?
我看不到如何使用外部5V 为电路板供电、而不使用同一电源为仿真器部分供电。
根据电路板的用户指南、表5、使用替代3.3V 示例是显而易见的、但对于5V 外部电压、没有那么详细(我认为...)
我的板是修订版 A 我将5V 连接到 J23,然后将 J20设置为提供仿真器部分:它将通电。 然后我设置 J19和 J17、电路板/其他部分通电、应用程序正在运行。
好极了
但是现在,如果我将 USB 连接到调试探针,我将刻录整个内容,因为它已通电。 ?