This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:如何设置射频 TX 功率? 我可以#39;t 在 Simplelink SDK 中找到相关的 API

Guru**** 2600335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/851459/cc3220sf-how-to-set-the-rf-tx-power-i-can-t-find-the-related-api-in-simplelink-sdk

器件型号:CC3220SF

我在 simplelink SDK 中找不到射频功率设置 API、在哪里可以找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    说明在 SDK 中找到 SimpleLink API -/docs/wifi_host_driver_api/html/group___wlan.html.

    TX 功率您可以通过 API SL_WlanSet ()、参数 SL_WLAN_CFG_General_Param_ID SL_WLAN_General_Param_opt_STA_TX_POWER SL_WLAN_General_Param_opt_AP_TX_POWER 进行设置

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jan

    Erik 我们还提供 了编程人员指南 、在我们的器件上进行编码时非常有用。

    Jesu