This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF-LAUNCHXL Launch Pad:如何使用外部 UART?

Guru**** 2599225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/851276/cc3220sf-launchxl-cc3220sf-launch-pad-how-to-use-external-uart

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

我正在尝试将 CC3220 UART 路由到该20引脚连接器、并与 PC 的外部连接配合使用。

阅读此 launchpad 指南, 按照2.5.7,我已切换了跳线,但我无法通过该连接器获取任何内容-使用 RX、TX 线路。

此外,如果上述跳线从虚拟 COM 切换到20引脚接头,则默认的预编程应用程序似乎不能正常运行/启动。  

。 为什么?  有什么帮助缺失了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用默认 SOP 模式0-1-0 (2-1-0)、则此行为是预期行为。 在此模式下、引导器模式由复位后的 RX 线路状态启动。 通过切换到20引脚连接器、RX 引脚的状态未定义(处于低电平状态)、器件进入波特加载程序模式。

    您有两个选项:

    • 当您需要执行代码时、请使用 SOP 模式0-0
    • 向 RX 线添加弱上拉电阻(例如10k 至+3.3V)

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    是的、感谢您参加 SOP、这就是对它的解释。 我现在找到了 SOP 的功能配置表。

    但是,我连接到这些 UART 引脚的串行上仍然没有显示任何内容(除非它们在默认/默认应用程序下不处于 UART 模式。 ?)。  设备,或由其验证运行的应用程序,按照该演示应用程序指示灯闪烁。

    在 UART 用法上缺少其它内容。   

    编辑: AHA、它进入 P55和 P57、得到它。