This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:UniFlash &amp 中的 CC3235SF 国家/地区代码和 TX 功率设置;软件..

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/851093/cc3220sf-cc3235sf-country-code-and-tx-power-settings-in-uniflash-software

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、SimpleLink 团队、

似乎可以在 UniFlash 和应用软件中设置一些设置(如国家/地区代码和 TX 功率)。  如果在 UniFlash 和应用程序代码中设置了这些参数、并且它们是不同的/冲突中的。 最终使用哪些设置。 Uniflash 还是应用程序代码?

例如...

固件中。。。

    结果= SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_General_Param_ID、

                        SL_WLAN_General_Param_opt_country_code、2、

                        区域结构);            //将区域设置为"US"、"EU"或"JP"

   /*将 TX 功率级别设置为4dB 向下*/

    uint8_t power = 4; //-4dBm 与我们在807211电路板上使用 US Settings 进行的生产中所做的性能相匹配

    结果= SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_General_Param_ID、

                        SL_WLAN_General_Param_opt_STA_TX_POWER、1、

                        (uint8_t *)&power);

    断言(结果= 0);

和 UniFlash 中的内容...

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Uniflash 在映像中将此设置保存为默认设置。 如果您使用 SL_ API 并从主机代码更改此设置、则将更改(覆盖)此默认设置。 这对可通过 Uniflash 设置的所有设置都有效。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jan!

    Merril、Jan 是正确的。 您刷写的映像将包含器件首次引导时使用的 NWP 设置。 您可以使用 SimpleLink API 在应用中更改这些设置、我相信所有这些设置都是持久的(因此在复位后将保持不变)。

    如果您想避免不必要的主机驱动程序调用、可以在引导后使用 sl_WlanGet 检查这些设置。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan 和 Sarah:

    谢谢、Merril