This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:无线电工具的使用

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/850366/cc3200-launchxl-radio-tool-usage

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200CC3200MOD

您好!

我不熟悉 TI 的 CC3200、目前我正在开发基于 CC3200的定制板。
我想评估它的 TX/RX 功能、因此我下载了无线电工具软件并开始遵循指南。 不过、我仍然不清楚许多方面:

1/如果我想使用 Radiotool.bin 刷写我的定制板、是否必须通过 CC320 launchpad 来实现?
2我用 radiotool.bin 成功刷写了我的 launchpad (不是我的定制板),它似乎起作用了,因为我不再在无线电工具中得到错误-211。 因此,我仍然不清楚如何从 TX 和 RX 测试功能(特别是 TX)中获益以评估我的连接性。 为了进行测试、我是否应该使用两个 LaunchPad 并将其中一个设置为 TX、将另一个设置为 RX?

此致、  

Wajdi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wajdi、

    否 CC3200 LaunchPad 不是必需的。 只需使用具有921600BD 功能的任何类型的 USB 转 UART 转换器(例如 FT232RL)即可。 但是、如果您有 LP、则可以将其用于该目的。

    用于 评估射频设计和认证目的的无线电工具。 为此、您应该拥有合适的设备、如频谱分析仪或无线测试仪(例如 LitePoint 公司的测试仪)。 如果您没有此类设备、则可以使用常规 AP 进行一些基本测试、并与 LaunchPad (例如 RSSI)进行比较。 但您至少应该正确调整 中心频率。 您建议的过程可能是其中一种方法、但不会让您的射频设计正常完成。 在这种情况下、使用 CC3200MOD 可能是"更安全"的方法。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan 先生

    非常感谢您提供的有用答案。

    实际上、我已成功地在我的定制板上刷写 CC3200。 问题是、即使我了解什么是 RX 和 TX 测试、我也看不到无线电工具可以为我提供什么、因为我们在讨论没有高级射频设备的基本测试时、它可以提供什么。
    例如、在 TX 测试中、无法将发送的数据可视化、也无法将其成功发送。 另外、我不知道可以将什么作为目标 MAC 地址? 我应该输入计算机的 IP 地址吗? 或 Launchpad 的 Mac 地址? 或路由器的 MAC 地址?  
    RX 具有更好的可视化效果、但当我将其设置为从特定通道接收时、结果是否所有检测到的数据包都通过该通道进行交换? 如果在线指南更详细一点、就会好得多。

    此致、

    Wajdi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wajdi、

    通常、您认为无线电工具在没有用于射频测试的适当设备的情况下用处不大。 如果您有自己的射频设计、而该设计并非来自已验证的射频设计、则在没有适当设备的情况下几乎无法正确验证设计。 即使您的射频设计看起来功能正常、也可能仍存在射频辐射等允许频带外的问题。  没有适当设计的射频的器件可能会导致性能下降甚至违法。 重要的是您正在设计哪种器件。 如果没有适当的射频设计、销售器件就会面临很大的风险。 但如果我们谈论某种“家”或“学校”项目,这可能不是一大问题。 如果您想在没有适当设备的情况下以某种方式验证您的射频设计、我建议您与 LaunchPad 进行比较。 测试设置可能如下所示:

    • 将 AP 放置在不受射频干扰的地方(没有其他 Wifi 网络、没有蓝牙、没有其他2.4GHz 干扰)
    • 使用能够从每个连接的客户端读取 RSSI、SNR 的 AP。 我建议将 AP 与 OpenWRT 配合使用并使用 iw 命令
    • 将您的硬件放置在靠近 LaunchPad 的位置
    • 为您的硬件和 LaunchPad 设置与 AP 的连接
    • 您可以使用基于 TCP 服务器或客户端的代码
    • 在测试期间、您与硬件和 LP 通信、并从 AP 和两个客户端(您的硬件和 LP)读取 RSSI。 您可以在 PC 上使用 iPerf
    • 比较硬件和 LP 的结果

    新增内容:

    • AP 的 iw 命令可能看起来是这样的
      iw wlan0电台转储 
    • RSSI、您可以通过此代码从 CC3200读取
      SlGetRxStatResponse_t rssiRxStat;
      短整型 rsDataAct;
      
      if (sl_WlanRxStatGet (&rssiRxStat、0)=0){
      if (rssiRxStat.AvarageDataCtrlRssi!= 0){
      rssiDataAct = rssiRxStat.AvarageDataCtrlRSi;
      }
      否则{
      rsDataAct =-99;
      } 

    1月