请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDC-EVSE-WIFI 主题中讨论的其他器件: TIDA-010071
您好-我们是否为客户提供了 TIDC-EVSE-WIFI 板? 如果是、如何为客户订购? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好-我们是否为客户提供了 TIDC-EVSE-WIFI 板? 如果是、如何为客户订购? 谢谢你。
早上好,Dan! 快速备注。 我已将此 E2E 转交给我们的工业团队以获取完整答案、但我可以告诉您、不再推荐使用此特定设计、并且新发布的 TIDA-010071将作为合适的替代方案提供。 最初于2015年发布的 TIDC-EVSE 设计 使用了许多子卡来实现 Wi-Fi 功能、这些功能不再可用、可能会使设计复制/性能复杂化。 请立即关注 Surya (电网基础设施系统团队)对更多详细信息的回应。
此致、
John Fullilove
Dan、
这是 TIDA-010071 - https://www.ti.com/tool/TIDA-010071