This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-EVSE-WIFI:TIDC-EVSE-WIFI 板

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDC-EVSE-WIFI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/848312/tidc-evse-wifi-tidc-evse-wifi-board

器件型号:TIDC-EVSE-WIFI
主题中讨论的其他器件: TIDA-010071

您好-我们是否为客户提供了 TIDC-EVSE-WIFI 板?  如果是、如何为客户订购?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好,Dan!  快速备注。  我已将此 E2E 转交给我们的工业团队以获取完整答案、但我可以告诉您、不再推荐使用此特定设计、并且新发布的 TIDA-010071将作为合适的替代方案提供。  最初于2015年发布的 TIDC-EVSE 设计 使用了许多子卡来实现 Wi-Fi 功能、这些功能不再可用、可能会使设计复制/性能复杂化。    请立即关注 Surya (电网基础设施系统团队)对更多详细信息的回应。  

    此致、

    John Fullilove

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。  我看不到在线的 TIDA-010071。  我应该何时从 Surya 那里得到回应?您是否建议我直接联系以了解 E2E 上的"保留"主题的后续行动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    这是 TIDA-010071 - https://www.ti.com/tool/TIDA-010071 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  是否为客户提供了电路板、或者他们是否需要根据技术文档构建自己的电路板?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、由于我们已通过内部 TI 电子邮件将此特定主题/请求脱机、我将关闭此主题。  

    此致、

    J. Fullilove