This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:测试模式

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/849617/wl1837mod-test-mode

器件型号:WL1837MOD

我们希望在 EMC 无线电隔离室中进行无线电互调测试。 为此、我们使用校准器测试工具(在 Linux 上运行)将器件置于特殊传输模式。

 

遗憾的是、我们偶尔才能够使器件进行传输。 通常、它根本不传输、或者可能是以极低的电平传输。

 

我们希望获得一些关于确切需要配置哪些内容的建议等。在该工具输出信号之前、请加上您对可能发生的情况提出的任何建议? 我们目前的假设是、如果我们以前将设备连接到 WiFi 热点、它的可靠性可能会稍高一些。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    校准器命令应该运行正常。  

    -您在哪个板上运行这些命令? 是 TI EVM 吗?

    - 我假设您正在通过维基网站 http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_TX_Testing 进行咨询 。  此 wiki 还提供了一些您可以运行的示例  

    -您是否在运行命令之前配置了目标。 这需要在产品 上运行一次:http://processors.wiki.ti.com/index.php/WiLink8_WLAN_Demo:_Linux#Configuring_the_Target

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附加了我们用于尝试和开始测试的两个脚本。

     

    第一个(intermod_setup.sh)只是一个安装脚本。 IT:

    -安装一些内核模块

    -设置常规 WiFi (我们认为首先这样做似乎使测试套件设置更可靠)

    -启用蜂窝式调制解调器(此脚本用于互调测试)

    -启用测试模式

     

    第二个(run5.sh):

    -关闭并再次打开测试模式(我们发现这可以在实验时处理某些错误)

    -尝试运行测试。 我们在此测试中使用的是通道44、它似乎比更高的通道更可靠(但我们也希望能够与这些通道一起使用)

     

    为了便于参考、我还附加了 run2_4.sh、当运行以代替 run5.sh 时、该命令在大多数时间似乎都能正常运行。

    我们将这些设置为从 inittab 引导后自动运行(并且器件上没有太多其他运行).e2e.ti.com/.../0312.intermod_5F00_setup.txte2e.ti.com/.../7418.run2_5F00_4.txte2e.ti.com/.../3858.run5.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附加了我们用于尝试和开始测试的两个脚本。

     

    第一个(intermod_setup.sh)只是一个安装脚本。 IT:

    -安装一些内核模块

    -设置常规 WiFi (我们认为首先这样做似乎使测试套件设置更可靠)

    -启用蜂窝式调制解调器(此脚本用于互调测试)

    -启用测试模式

     

    第二个(run5.sh):

    -关闭并再次打开测试模式(我们发现这可以在实验时处理某些错误)

    -尝试运行测试。 我们在此测试中使用的是通道44、它似乎比更高的通道更可靠(但我们也希望能够与这些通道一起使用)

     

    为了便于参考、我还附加了 run2_4.sh、当运行以代替 run5.sh 时、该命令在大多数时间似乎都能正常运行。

    我们将这些设置为从 inittab 引导后自动运行(并且器件上没有太多其他运行).e2e.ti.com/.../7180.intermod_5F00_setup.txte2e.ti.com/.../4540.run2_5F00_4.txte2e.ti.com/.../4628.run5.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -您能否确认您是否在 TI EVM 或定制板上运行这些命令?

    -您是否按照上一帖子中所述配置了目标?

    -您是否使用最新版本的固件8.9.0.0.79?  https://git.ti.com/wilink8-wlan/wl18xx_fw

    -如上一篇文章中所述,您是否尝试在 wiki 中运行其中一个示例命令? 示例:

    校准器 wlan0 wl18xx_plt stop_tx
    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道36 1
    校准器 wlan0 wl18xx_plt set_TX_power 0 1 36 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 wlan0 wl18xx_plt start_TX 400 19 3000 0 0 0 0 0 06 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00:01:00:01:01:03:00:00:00:00 

    我查看了您在其中一个脚本中提到的命令。 您的 SET_TX_POWER 命令似乎忽略 INI。
    您能否按照上述示例中指定的方式修改命令参数并重新测试

    Saurabh