This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UNIFLASH:如何在 CCS 工程和 Uniflash 之间进行转换?

Guru**** 2540730 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/850169/ccs-uniflash-how-to-convert-between-ccs-project-and-uniflash

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 CC3220SF-LAUNCHXL、并且一直使用 SDK 中的 spislave 示例。 我已经在 CCS 中使用过、但正如我所读出的、这实际上不会将其写入外部闪存存储器、这对于电路板在电源复位时重新启动运行程序是必要的。 但是、我实际上并不了解如何将 CCS 代码转换为可在 Uniflash 中使用的代码。 我已经阅读过需要.bin 文件等内容、并查看了有关 Uniflash 的 wiki 和 TI 手册、 但我并不理解如何将该 spislave CCS 工程转换为 Uniflash 工程、我可以在基本层面将其捆绑到 CC3220上。 有人能向我解释一下这到底是如何工作的?

最棒的

扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    请参阅 此文章

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    当您从 CC32xx SDK 构建工程时、它将在 Debug 文件夹中创建.bin 文件(这是通过工程属性中的编译后处理步骤来实现的)。 该二进制文件是您在 UniFlash ImageCreator 中作为 MCU 映像加载的二进制文件。

    此致、

    Sarah