This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3220SF-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/849187/ccs-cc3220sf-launchxl-ccs-cc3220sf-launchxl

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

很抱歉、这个问题完全令人失望/愚蠢、但我今天花了更好的时间尝试了解如何开始对此 CC3220SF 器件进行编程。 我已经安装了 CSS 9.2,并且连接了 CC3220SF-LAUNCHXL,并启动了一个只包含空 main()函数的新项目。 编译它并将其加载到板上(以某种方式)、我得到了一个调试提示、因此基本布线看起来正常。

但是、我找不到_ANI_文档。 是的、我看到一些演示代码集、但这些假设知识已经存在。 这些文档在哪里显示了如何执行简单的 LED 闪烁? 要包含哪些文件? 记录电路板上的各种设施以及如何对其进行编程?  这是如此简单明了吗?除了我之外、其他人都知道这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否看过 SDK 文档和示例? 您应该能够在 以下网址找到您需要了解的内容:dev.ti.com/.../node

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些示例也是我的 CCS 安装的一部分。 我缺少的是裸机示例、其中包含指向我需要的所有板级支持封装索引的指针。 虽然我的目标是在 AWS FreeRTOS 上运行、但我想先了解硬件、然后再提高(er)级别。  

    演示中的简单 LED 闪烁示例已使用 TI RTOS 或 FreeRTOS。 裸金属材料在哪里?  或者、这是不是如今的时尚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通常不在 SimpleLink 器件上提供裸机示例、因为您实际上必须使用(简化的)操作系统才能使用这些器件。  

    但是、查看此链接 :https://e2e.ti.com/blogs_/b/process/archive/2017/11/29/simplelink-mcu-platform-now-supports-new-amazon-freertos 、您会发现我们已经提供了您的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="ter"]

    但是、查看此链接 :https://e2e.ti.com/blogs_/b/process/archive/2017/11/29/simplelink-mcu-platform-now-supports-new-amazon-freertos 、您会发现我们已经提供了您的要求。  

    [/报价]
    不是很好-我知道这里有 AWS FreeRTOS,你告诉我的是,虽然 CCS 可以创建一个新项目,只使用 main()加载并“运行”-这基本上是一个裸机项目。
    好的、没关系、我会直接进入 AWS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定您和我的裸金属定义是否相同。 我所说的或多或少是直接寄存器读取/写入、您可以在 MSP430上执行这些操作(作为示例)。 但是、由于其上的电源域等比 MSP430复杂得多。 从 SDK 中的示例中可以看到、在函数调用中、您会看到很多必须运行/设置。 我们将所需的设置等作为提供的驱动程序等的一部分提供、从而可以缩短开发周期。