Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 MSP432P401R
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我似乎在使用 TIRTOS SPI 示例时遇到了一个碰撞。 我正在运行一个带有 RTOS SPI 从设备代码的 CC3220SF-LAUNCHXL 和一个带有 RTOS SPI 主设备代码的 MSP432P401R。 所有引脚均已正确连接、MSP432的 SysConfig 已设置为使用 EUSCIB1、且引脚已适当更改、并连接到 CC3220的 SysConfig 中指定的引脚。 我还将 CONFIG_SPI_SLAVE_READY 和 CONFIG_SPI_MASTER_READY 线路连接到引脚、因为这些引脚在每个电路板的每个项目中都进行了定义。 我已经验证 CC3220上的引脚都没有连接到带有星号的引脚、因此所有引脚都应该正确连接。
我可以进入主设备打印"主设备已初始化"到一台计算机上的一个 UART 终端的阶段、从设备打印"从设备已初始化"到另一个终端、但一切似乎都卡在那里。 似乎他们正在开始第一个数据传输、只是被挂起、他们之间从未成功传输任何数据、也没有打印任何有关其通信的错误消息。 有人知道会发生什么情况吗?