This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3235S:cc3235s 转至错误

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235S, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/847599/ccs-cc3235s-cc3235s-go-to-error

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件:CC3235S

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

我要使用  的电路板是 TI 的 LAUNCHXL-CC3235S (CC3235 Launchpad)。  目前、我只有一个 CC3235板。

我的代码将变为以下内容:

void SimpleLinkFatalErrorEventHandler (slDeviceFatal_t * slFatalErrorEvent),打印信息为"致命错误:检测到异常中断 NWP 事件,AbortType = 3"。

目前、在两种情况下、输入 SimpleLinkFatalErrorEventHandler 更为常见:

1: 当我重新启动 LAUNCHXL-CC3235S 所连接的 AP (路由器)时。  我的代码将重新连接 AP,然后建立 TCP 套接字 ,当它为 sl_Connect()时。可以转至 SimpleLinkFatalErrorEventHandler。

2: 我的代码执行非常频繁的 Wi-Fi 扫描 、因为我必须持续几秒钟才能获得 WiFi 的信号质量。  我觉得这也是一个可能的原因。

下面是我 的 NWP 日志和代码   e2e.ti.com/.../7144.ReceivedTofile_2D00_COM2_2D00_2019_5F00_10_5F00_10_5F00_15_2D00_24_2D00_19.DAT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LAUNCHXL-CC3235S

    工具/软件:Code Composer Studio

    您好:

    首先、我在 e2e.ti.com 上发送了一个类似的问题、  但我发现了一些新现象、更容易找到问题。所以我在这里发布了一条消息。

    我要使用  的电路板是 TI 的 LAUNCHXL-CC3235S (CC3235 Launchpad)。

     我将根据 network_terminal_CC3235S_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS 进行更改、只需添加重新连接 WLAN 和 TCP 套接字、   

    但当我重新启动路由器时。  连接到 WLAN 后、CC3235将进入以下功能:
    void SimpleLinkFatalErrorEventHandler (SlDeviceFatal_t * slFatalErrorEvent),打印信息为“Fatal error: abort NWP event detected,AbortType = 3"。

    e2e.ti.com/.../ReceivedTofile_2D00_COM2_2D00_2019_5F00_10_5F00_15_5F00_16_2D00_00_2D00_08.DAT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经合并了您的两个线程。 有人会很快回复您的问题。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法理解问题是什么。 重新连接时代码是否失败? 明天我才能够检查您的 NWP 日志、因为我现在无法访问解释器。 帮助我了解故障发生的时间。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu:

       期待您在分析 NWP 日志后进行的分析!!

       

      谢谢!

       爱迪生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edison、

    我将关闭此主题、因为我的同事 Michael Reymond 在 这里为您提供了同样的问题支持

    Jesu