This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:重命名 Tirex 示例工程时出现问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, CC3220SF, CC2650, MSP430FR6989, CC3200, LAUNCHXL-CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/847087/launchxl-cc3235sf-problem-renaming-tirex-example-project

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235SFCC3220SFTM4C123CC2650MSP430FR6989CC3200

当我尝试将"empty_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs"重命名为其他名称时、我会遇到以下调试错误:-

   Cortex_M4_0:GEL 输出:
   内存映射初始化完成
   德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针/Cortex_M4_0:加载程序前必须连接目标。

原因是什么、如何重命名此项目? 我在这里找到了-

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是 SDK 和 CSS 的哪个版本? 我想用相同的版本进行测试。 此外、您能否详细说明您正在努力重命名项目、因为它看起来像是尝试下载程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 CCS (v9.1.0.00010)与 SimpleLink CC32xx SDK (v3.30.00.04)搭配使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于此版本的 SDK 需要 CCS 9.2.0、根据   您是否使用此版本进行了测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我完成了完全重新安装(v9.2.0.00013、这是华丽的、哇!)、并且出现了相同的错误。 有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 CC9.2/最新的 CC32xx SDK 进行了测试、重命名有效。  

    我将空示例导入到 CCS 中、右键单击导入的示例并选择了"rename (重命名)"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、原始帖子表明重命名项目存在"错误"问题、重命名正常! 如何调试这个重命名的项目? 请参阅原始文章、了解调试为我重命名的项目时遇到的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、没收到这个词。 为了让显而易见的事情变得无法解决:

    我认为、如果您在尝试重命名之前尝试调试"empty"项目、该项目可以使用、但之后却不能使用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、闪存和调试初始工作、重命名程序后停止工作、并在名称恢复到初始值后恢复工作。 也许是硬编码的项目配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里没有与您相同的 LP。 我使用 CC3220SF 的空示例进行了测试、对其进行了重命名、然后尝试对其进行调试。 我在这方面没有遇到任何问题。 我尚未检查不同 LP 的示例之间是否存在差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也是。 我有很多 LP、这项任务以前一直都很好。

    我经常使用 TI-RTOS 和我的开发板进行测试和开发、此任务在 TM4C123、TM4C1294、MSP432和 CC3235SF 模块中已成功完成、请注意。

    如果您愿意,我还可以尝试其他一些产品。我有 MSP430FR6989、CC2650和 CC3200 LP 器件。 请告诉我、如果有帮助、我可以立即试用这些

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试了解问题:您尝试调试重命名的项目时、该 LP 的空示例是否会失败?  

    我必须能够在我的一侧重新创建它、才能弄清发生了什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它只是使用所述步骤序列的指定示例项目和 MCU。 所有其他内容对我来说都很好、我经常使用它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须检查是否有人  手头上有 LAUNCHXL-CC3235SF、以便进行快速测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    如果我重命名一个示例并对其进行调试、我会看到一个窗口出现、询问我是否要使用我之前的调试设置。 这是我看到的提示、因为我已经多次重命名了我的项目。

    如果我使用先前的调试配置、我会看到与您相同的错误。 但是、如果我使用新的调试设置(通过在此窗口上按取消)、我不会遇到任何问题。

    您还可以进入 CCS 工作区、导航到您的项目文件夹、然后删除.launches 文件夹。 这是所有之前的调试设置的存储位置。 删除文件夹后、在 CCS 中左键点击 Project Explorer 窗格、然后点击 Refresh 进行同步。

    如果重命名工程、则可能需要在重建之前删除.launches 和 Debug 文件夹、因为它们保留了具有旧工程名称的文件。 我不知道这种行为为什么会影响 CC32xx 器件、但我们可以咨询 CCS 团队。

    此致、

    Sarah